Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. Juni 2024Siemens MobilityMünchen
Siemens Mobility hat die Modernisierung der U-Bahn Linie 14 bis zum Flughafen Paris-Orly abgeschlossen
„Dank des Engagements und der Expertise unserer Teams ist uns eine echte
Weltpremiere gelungen. Wir haben eine bestehende fahrerlose Strecke auf ein hochmodernes
CBTC-GoA4-System umgestellt und die vollautomatisierte Technologie auf die
neuen Streckenabschnitte ausgeweitet. Die Linie 14 ist so in der Lage, ab 2025
in einem Takt von 85 Sekunden bis zu eine Million Fahrgäste am Tag zu
befördern“, so
Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. “Dass wir
rechtzeitig für das weltweite Sportereignis diesen Sommer in Paris mit diesem wichtigen
U-Bahn-Projekt fertig geworden sind, unterstreicht den immensen Zeitdruck und
die gemeinsam nötigen Anstrengungen, die dafür erforderlich waren. Wir sind
unseren Partnern bei der RATP für ihr Vertrauen und ihre uneingeschränkte
Unterstützung sehr dankbar, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre
Linie 14: Ein Pionier im Bereich Automatisierung
Bereits 1998 hat Siemens Mobility gemeinsam mit der
RATP die erste fahrerlose, leistungsstarke automatisierte Metrolinie von Paris gebaut.
Im Jahr 2018 erhielt Siemens Mobility dann den Auftrag, die
Automatisierungstechnik der Strecke zu sanieren und das 26 Jahre alte
„METEOR“-System durch das hochmoderne Trainguard MT CBTC GoA4-System zu
ersetzen. Dies beinhaltete auch den Bau einer neuen Betriebsleitstelle [OCC – Operations
Centralized Control] und die Nachrüstung von 72 neuen Zügen. Siemens Mobility
verlängerte die Automatisierung der Strecke über 14 Kilometer nach Norden bis Saint-Denis-Pleyel
und nach Süden bis zum Flughafen Orly, verdoppelte damit die Länge der Strecke
auf nun insgesamt 28 km. Die verlängerte Strecke machte
eine Aktualisierung der GoA4-Technologie erforderlich. Fahrgäste fahren jetzt
in nur 20 Minuten vom Flughafen Orly ins Stadtzentrum und in nur 40 Minuten von
Saint-Denis Pleyel nach Orly.
Das GoA4 CBTC-System von Siemens Mobility wird auch die zukünftigen
Linien des Grand Paris Express ausstatten, dem neuen 200 Kilometer langen
automatischen U-Bahn-Netzwerk, das derzeit in der Region Île-de-France im Bau
ist. Siemens Mobility hat den Auftrag erhalten, die Linien 15, 16 und 17 zu
automatisieren.
Eine technologiebasierte Lösung für einen optimierten Betrieb
Das CBTC-System Trainguard
MT ist das führende, leistungsstarke CBTC-System von Siemens Mobility, dass es
Betreibern ermöglicht, ihre Netzkapazität zu maximieren, indem sie mehr Züge
auf die Strecke bringt, gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht und den
Energieverbrauch senkt. Die funkbasierte Technologie bestimmt präzise die
Position eines jeden Zuges auf der Strecke und steuert die Geschwindigkeit. Das
erhöht die Fahrgastsicherheit und ermöglicht eine laufende Aktualisierung des Zustands
des Bahnsystems, was zu weniger Verspätungen und aktuelleren Reiseinformationen
führt. Trainguard MT CBTC ist Teil des CBTC-Portfolios von Siemens Mobility,
das auf fünf Kontinenten, in 25 Ländern und 49 Städten, bei 56 Kunden, auf 96
U-Bahn-Linien, 3.000 km Strecke und in 4.351 ausgestatteten Zügen eingesetzt
wird.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility