Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. August 2019Siemens MobilityMünchen
Siemens Mobility erschließt weitere Märkte für Smartron
"Seit dem Produkt-Launch im Frühjahr 2018 haben wir bereits mehr als 25 Smartron verkauft. Der Smartron ist ein leistungsfähiges und zuverlässiges Fahrzeug, das auf einen definierten Anwendungsbereich festgelegt ist und dadurch einen einfachen, kostengünstigen Kaufprozess möglich macht. Nun können auch Betreiber in Bulgarien und Rumänien von diesem Konzept profitieren", sagt Sabrina Soussan, CEO von Siemens Mobility.
Der Smartron ist bereits seit März 2018 in Deutschland verfügbar und basiert auf bewährten Komponenten des Vectron, die ihre Zuverlässigkeit bereits in über 220 Millionen Betriebskilometern bewiesen haben. Seine Spurweite beträgt 1.435 mm, das Gewicht liegt bei rund 83 Tonnen. Der Smartron für Bulgarien und Rumänien ist für das 25 kV AC Spannungssystem ausgelegt und mit dem Zugsicherungssystem PZB ausgerüstet. Die Lokomotive wird standardmäßig in der Farbe "capriblau" ausgeliefert.
Diese Presseinformation sowie weiteres Material finden Sie unter
www.siemens.com/presse/vectron
Weitere Informationen zur Siemens Mobility GmbH finden Sie unter
www.siemens.de/mobility
Zu dieser Meldung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens
Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen
der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender
Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch
Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge,
Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme,
intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen.
Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf
der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige
Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den
Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im
Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, hat die ehemalige Siemens-Division
Mobility einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 34.200
Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility
.
Kontakt
Eva Haupenthal
Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring
6
81739 München
81739 München
+49 (89) 636-24421