Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens Mobility erhält Servicevertrag für Schienenfahrzeuge in Nordengland im Wert von 530 Mio. Euro

Siemens Mobility erhält Servicevertrag für Schienenfahrzeuge in Nordengland im Wert von 530 Mio. Euro
- Die Class-185-Züge wurden von Siemens Mobility hergestellt. EversholtRail Leasing ist Eigentümer der Flotte, die an den Betreiber, Transpennine Trains Limited zurückgeleast wird.
- Der Wartungsvertrag wurde von Transpennine Trains Limited vergeben.
- Die Class-185-Flotte wurde in den vergangen sieben Jahren sechsmal mit dem Golden Spanner ausgezeichnet, so auch bei der letzten Verleihung im November 2022.
- Siemens Mobility betreibt in Großbritannien 30 Standorte, darunter 13 Wartungsstandorte für Züge (Schottland bis Southampton) und Infrastrukturdepots.
- Siemens Mobility beschäftigt in Großbritannien über 5.000 Mitarbeitende und betreibt drei Fertigungsstandorte: Chippenham (Signaltechnik, Forschung und Entwicklung); Ashby-de-la-Zouch (Kontrollsysteme, Kundeninformationssysteme, Telekommunikationssysteme); Goole (Züge).
- Die Züge von Siemens Mobility machen beinahe ein Viertel der Personenzüge in Großbritannien aus; 572 Siemens-Züge sind im Einsatz, insgesamt wartet Siemens Mobility 587 Züge in Großbritannien.
www.siemens.de/mobility
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.