Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. September 2022Siemens Mobility GmbHMünchen
Siemens Mobility erhält IT-Sicherheitszertifizierungen für kritische Infrastrukturen nach IEC 62443-Standard

V.l.n.r.: Frank Hoffmann, Head of Engineering bei Siemens Mobility Rolling Stock, Johannes Emmelheinz, CEO Customer Services von Siemens Mobility, Andre Rodenbeck, CEO Rail Infrastructure von Siemens Mobility.
„Cybersecurity ist einer der wichtigsten Bausteine der digitalen Transformation. Daher ist eine IEC62443-konforme, ganzheitliche und integrierte Sicherheitsplattform ein absolutes Muss für jede wirklich sichere Lösung”, sagt Frank Hoffmann, Head of Engineering bei Siemens Mobility Rolling Stock. „Mit einem umfassenden Sicherheitsansatz und den neuen Zertifizierungen zeigt Siemens Mobility erneut, dass unsere Produkte und Lösungen auf den neuesten internationalen Cybersecurity-Standards basieren und weiterhin führend in diesem Bereich ist“, sagt Andre Rodenbeck, CEO Rail Infrastructure von Siemens Mobility. „Alle operativen Prozesse profitieren von der Digitalisierung und müssen nach internationalen Standards geschützt und durch Dritte abgesichert werden. Unsere erweiterte ISO 27001-Zertifizierung vervollständigt den ganzheitlichen Sicherheitsansatz. Wir machen den Transport von Personen und Gütern sicher“, sagt Johannes Emmelheinz, CEO Customer Services von Siemens Mobility.
Die drei vom TÜV SÜD an Siemens Mobility
vergebenen Zertifikate umfassen das Security-Programm für Blueprint „Rolling
Stock“, das den Normen IEC 62443-2-4 und IEC 62443-3-3 entspricht; das Train IT
Security Gateway, das den Normen IEC 62443-4-1 und IEC 62443-4-2 entspricht;
und die CoreShield Data Capturing Unit (DCU Version 2.6 und höher), die den
Normen IEC 62443-4-1 und IEC 62443-4-2 entspricht.
Siemens Mobility und TÜV SÜD arbeiten seit langer
Zeit bei Cybersecurity-Themen zusammen. TÜV SÜD ist zudem Mitglied
der Charter of Trust, einer gemeinnützigen Allianz führender globaler
Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichen Branchen, die auf der
Grundlage von zehn Prinzipien zusammenarbeiten, um die digitale Welt von morgen
sicherer zu machen.
Darüber hinaus wurde Siemens
Mobility kürzlich erfolgreich nach ISO 27001 zertifiziert. Dieser Standard ist
ein weiterer Baustein für den Schutz des gesamten Entwicklungs- und
Produktionslebenszyklus von Mobilitätssystemen. Die ISO 27001-Zertifizierung
umfasst 20 Siemens Mobility-Standorte in Deutschland mit mehr als 9000
Beschäftigten, unter Einbeziehung von Siemens Mobility Business Units wie
Rolling Stock, Rail Infrastructure, Turnkey Systems und Customer Service. Der
international anerkannte Standard ISO 27001 legt Anforderungen an die
Cybersecurity dafür fest, wie Organisationen die
Informationssicherheit managen.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility.
Reference Number: HQMOPR202209226555DE