Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. Juli 2021Siemens Mobility GmbHMünchen
Siemens Mobility erhält Aufträge von Amtrak in historischer Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar

Die Züge werden im gesamten Nordostkorridor sowie auf mehreren staatlich geförderten Strecken zum Einsatz kommen, beispielsweise in Maine, Massachusetts, New York, North Carolina, Oregon, Vermont, Virginia und Washington. Amtrak hofft, durch den damit verbundenen Ausbau seiner Kapazitäten und die verkürzten Reisezeiten mehr als 1,5 Millionen Fahrgäste zusätzlich im Jahr zu gewinnen.
„Die neuen Züge werden das Reisen mit der Bahn grundlegend verändern. Wir werden unsere mittlerweile 40-50 Jahre alte Flotte durch moderne, in den USA hergestellte Züge und Anlagen ersetzen“, so der CEO von Amtrak, Bill Flynn. „Die Investition ist für den Erhalt des Northeast Regional und der staatlich geförderten Zugverbindungen essenziell und wird unseren Kundinnen und Kunden nicht nur komfortable, sichere Reisemöglichkeiten bieten, sondern auch gleichzeitig den CO2 Ausstoß reduzieren.“
„Mit diesen Zügen stehen Amtrak und seinen Fahrgästen die neusten Errungenschaften im Bereich nachhaltiger und intelligenter Bahntechnologien zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass Hybridantriebe mit Batterien und Züge mit Zweikraftantrieb eine wichtige Rolle bei der Verringerung von Emissionen und Umweltschutz in den Vereinigten Staaten spielen werden. Darüber hinaus wird Amtrak über unsere digitalen Dienste in Echtzeit Informationen zum Fahrzeugbetrieb erhalten. So wird die Effizienz und die Sicherheit bei der Beförderung der Passagiere noch zusätzlich erhöht“, sagt Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. „Die Investitionen von Amtrak zeigen deutlich, wie viel den Vereinigten Staaten an der Verbesserung ihres Schienennetzes und an nachhaltigeren Beförderungskonzepten für ihre Fahrgäste gelegen ist.“
Neben dem Fertigungsvertrag wurde auch ein
langfristiger Servicevertrag für den technischen Support, Ersatzteile und
Materiallieferungen abgeschlossen. Die Züge verfügen über drahtlose
Kommunikationsdienste, Fernüberwachung sowie vollständig integrierte digitale
Diagnosemöglichkeiten, um so die Zuverlässigkeit noch weiter zu erhöhen. Diese
fortschrittlichen Funktionen werden es Amtrak ermöglichen, neue Technologien zu
testen und zu entwickeln und neue Wartungskonzepte einzuführen, die das Angebot
noch effizienter machen, die Verfügbarkeit erhöhen und langfristig Kosten
senken.
Der Auftrag beinhaltet Züge mit Zweikraft-
und Hybridantrieb mit Batterie. Der erste Zug soll 2024 ausgeliefert werden, die Testphase für
den neuartigen Venture-Zug mit Hybridantrieb beginnt 2025. Die Züge für den Nordostkorridor und die staatlich
geförderten Strecken werden zwischen 2024 und 2030 geliefert. Durch die
Nutzung von Zweikraftantrieben, und Hybridantrieb mit Batterien, wird der
Schadstoffausstoß im Vergleich zur bestehenden Flotte nachhaltig reduziert und
so ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
Die modernen Züge sind mit komfortableren Sitzen, individuellen Strom- und USB-Anschlüssen, WiFi, einer verbesserten Beleuchtung sowie Panoramafenstern ausgestattet. Es wird eine zeitgemäße Bordgastronomie einschließlich Selfservice-Optionen geben, sowie modernste Reiseinformationen, ein digitales Sitzplatzreservierungssystem sowie Navigationsanzeigen. Die Züge wurden auf Basis der neusten Gesundheits- und Sicherheitsstandards konzipiert und verfügen über eine moderne HLK-Anlage, berührungslose Armaturen in den Waschräumen sowie automatische Stufen. Darüber hinaus folgen sie Amtraks neusten Standards im Hinblick auf die Barrierefreiheit, mit einer induktiven Höranlage, barrierefreien Waschräumen, Verbindungsgängen und Bordrestaurants sowie Aufzügen für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität, einschließlich Rollstuhlfahrern. Die Züge entsprechen modernsten Sicherheitsrichtlinien und standards und bieten so eine verbesserte strukturelle Sicherheit.
Hergestellt werden die Züge in der
nordamerikanischen Produktionsstätte von Siemens Mobility in Sacramento,
Kalifornien, gemäß den aktuellen Vorgaben der amerikanischen
Bundeseisenbahnbehörde FRA unter dem Buy America Act. Der mehr als 2.100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassende Standort feiert dieses Jahr sein
30-jähriges Jubiläum und wird weiterhin ausgebaut. Das Werk zählt nicht nur zu
den größten seiner Art auf dem amerikanischen Kontinent, sondern aufgrund
seiner 2,1 MWp Solaranlage, die hauptsächlich die kalifornische Sonne zur
Stromerzeugung nutzt, auch zu den nachhaltigsten. Die in Sacramento von
Siemens Mobility konzipierten und hergestellten Schienenfahrzeuge decken das
gesamte Spektrum des Schienenverkehrs ab, einschließlich Personenzügen, Stadt-
und Straßenbahnen, Lokomotiven und Personenwagen. Die Verwaltung von
Kundenservice und Instandhaltung übernimmt die US-Zentrale für Wartungs- und
Reparaturarbeiten von Siemens Mobility, die sich mit einer Fläche von rund
5.600 Quadratmetern auf dem McClellan Park-Gelände ebenfalls in
Sacramento befindet.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility.
Reference Number: HQMOPR202107066247DE
Kontakt
Chris Mckniff
Siemens Mobility GmbH
One Penn Plaza
New York, NY 10119
USA
New York, NY 10119
USA
+1 646-715-6423