Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens Mobility erhält Großauftrag für CBTC-Ausstattung auf Singapurs achter und längster U-Bahn-Linie MRT Cross Island Line
Das Trainguard CBTC System ist die leistungsstarke CBTC-Lösung von Siemens Mobility, die es Betreibern ermöglicht, durch mehr Züge auf der Strecke ihre Netzkapazität zu erhöhen und zusätzlich auch Zuverlässigkeit und Energieverbrauch zu verbessern. Die funkbasierte Technik bestimmt die genaue Position eines jeden Zuges auf den Schienen und steuert die Geschwindigkeit. Das erhöht die Fahrgastsicherheit und ermöglicht eine laufende Aktualisierung des Zustands des Gesamtsystems. Die Folge sind weniger Verspätungen sowie aktuelle Reiseinformationen. Das Trainguard CBTC System kommt derzeit bei der Downtown Line (DTL) sowie der im Bau befindlichen Jurong Region Line (JRL) Singapurs zum Einsatz, ebenso wie bei anderen weltweiten Projekten beispielsweise in der Türkei, Brasilien und Spanien.
Dieses Projekt baut auf der bereits vertrauensvollen und gewachsenen Beziehung zwischen Siemens Mobility und Singapur auf. Diese umfasst:
- Signalsystem, Depot-Ausrüstung und Elektrifizierung für die im Bau befindliche Jurong Region Line (JRL),
- Signalsystem, Elektrifizierung und CBTC-Simulationsanlage für die Downtown Line (DTL),
- Elektrifizierungsausrüstung für zwei weitere MRT-Projekte: die Circle Line Stage 6 und die Erweiterung der North-East Line,
- sowie Depot-Ausrüstung für das East Coast Integrated Depot, das erste Depot weltweit, das drei Zugdepots und ein Busdepot auf einem Gelände integriert.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.