Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. September 2018Siemens Mobility GmbHMünchen
Siemens Mobility erhält Digital-Service-Auftrag für Nahverkehrssystem in Singapur
"Der Auftrag von LTA zeigt, dass es bei unseren Kunden einen Bedarf für ein komplettes Asset Management gibt. Der Übergang zu einer datengesteuerten, prädiktiven Instandhaltung und Anlagenüberwachung ist entscheidend, um die hundertprozentige Verfügbarkeit eines Gesamtsystems zu erreichen und die Leistung des Systems über den gesamten Lebenszyklus zu verbessern – von den Fahrzeugen über Signaltechnik, bis zur Bahnstromversorgung und den Kommunikationssystemen", sagt Johannes Emmelheinz, Leiter der Bahnservicesparte von Siemens Mobility.
REAMS verbessert die Verfügbarkeit und die Betriebseffizienz. Das System minimiert Wartungsausfälle, erhöht die Zuverlässigkeit der Infrastruktur und trägt dazu bei, die Lebenszykluskosten der Anlagen zu optimieren. In einer ersten Phase wird das System auf der 42 Kilometer langen Downtown Line (DTL) in Singapur eingesetzt, die Linie wird von 92 Zügen genutzt und verfügt über 34 Stationen. Das Konsortium wird eine Softwareplattform entwickeln; diese speichert und analysiert die Daten aus dem Instandhaltungsmanagementsystem von DTL und anderen Systemen, die für einen effizienten Betrieb entscheidend sind. Dazu zählen neben den Zügen auch die Signaltechnik, die Bahnsteigtüren, die Bahnstromversorgung, die Gleise, sowie die vorhandenen Kommunikations- und Überwachungssysteme. Die erfassten technischen Daten dienen gemeinsam mit Informationen zu Instandhaltungskosten als Entscheidungsunterstützung für das datenzentrierte Asset Management. Ein Großteil der Funktionen von REAMS soll ab Mitte 2020 einsatzbereit sein. Die Ausstattung weiterer U-Bahn-Linien soll folgen.
REAMS wird darüber hinaus auch das Datenanalyse-Know-How von Railigent, der Application Suite von Siemens Mobility, nutzen. Hierdurch können mögliche Probleme identifiziert werden, bevor sie auftreten, Bahn- und Infrastrukturanlagen können so prädiktiv instandgehalten oder ausgetauscht werden.
Weitere Informationen zur Siemens Mobility GmbH finden Sie unter www.siemens.de/mobility
Zu dieser Meldung
@SiemensMobility
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, hat die ehemalige Siemens-Division Mobility einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 28.400 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.