[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens Mobility erhält Auftrag für weitere 21 Desiro
ML-Züge von der ÖBB
Desiro ML-Flotte der ÖBB wächst auf 294 Züge an
21 neue Desiro ML kommen Züge im Laufe des Jahres 2026 auf Schiene
Siemens Mobility GmbH erhält von den
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) einen Auftrag für 21 weitere
Elektrotriebzüge vom Typ Siemens Desiro ML. Damit erhöht sich die Gesamtzahl
der ÖBB Desiro ML Flotte auf 294, wovon bereits 236 in ganz Österreich im
Einsatz sind. Diese Bestellung unterstreicht die Zuverlässigkeit Desiro ML-Flotte
von Siemens Mobility. Die Züge werden ab dem Jahr 2026 den Nahverkehr in der
Ostregion eingesetzt, insbesondere entlang der Stammstrecke zwischen Wien
Meidling und Floridsdorf sowie den Außenästen in Niederösterreich.
Desiro ML-Flotte der ÖBB wächst auf 294 Züge an
21 neue Desiro ML kommen Züge im Laufe des Jahres 2026 auf Schiene
Siemens Mobility GmbH erhält von den
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) einen Auftrag für 21 weitere
Elektrotriebzüge vom Typ Siemens Desiro ML. Damit erhöht sich die Gesamtzahl
der ÖBB Desiro ML Flotte auf 294, wovon bereits 236 in ganz Österreich im
Einsatz sind. Diese Bestellung unterstreicht die Zuverlässigkeit Desiro ML-Flotte
von Siemens Mobility. Die Züge werden ab dem Jahr 2026 den Nahverkehr in der
Ostregion eingesetzt, insbesondere entlang der Stammstrecke zwischen Wien
Meidling und Floridsdorf sowie den Außenästen in Niederösterreich.
Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens
Mobility, sagt: „Der Desiro ML ist ein international erprobter
Regionalzug, der höchste Werte bei der Fahrgastzufriedenheit erzielt. Die
Elektrotriebzüge bestechen durch modernste Technik und maximalen Komfort.
Höchste Standards erfüllen sie insbesondere auch für Personen mit
eingeschränkter Mobilität, unter anderem durch weiter optimierte
Einstiegsbereiche sowie Leseleuchten und USB-Steckdosen in den entsprechenden
Sitzbereichen.“
Die Fahrzeuge
des Typs Desiro ML sind bekannt für ihre hochmodere Technologie und ihren
maximalen Komfort. Sie erfüllen höchste Mobilitätsstandards und ermöglichen
barrierefreie Mobilität. Zu den herausragenden Merkmalen der Züge dieses Abrufs
gehören 217 komfortable Sitzplätze, niveaugleiche barrierefreie Einstige mit
Schiebetritten an allen Einstiegen, optimierte Hochflurbereiche für den
S-Bahn-Betrieb und eine Klimaautomatik für angenehme Temperaturen im Zug. Zudem verfügen sie über verstellbare, ergonomische
Komfortsitze mit ausreichend Beinfreiheit, kombinierte Steckdosen
(einschließlich USB) im Hochflurbereich, ausklappbare Laptoptische und
Fußstützen, Kinderwagenabstellplätze im Mittel-Wagen, Fahrradabstellplätze im
Mehrzweckbereich, Rollstuhlplätze und einen optimierten Bereich für Personen
mit eingeschränkter Mobilität. Darüber hinaus sind die Züge mit modernen
Infomonitoren, WLAN, einem OnBoard Portal, zwei WCs (eines davon barrierefrei)
und Wickeltischen ausgestattet.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility