Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Februar 2024Smart InfrastructureZug
Siemens macht eines der höchsten Gebäude Portugals fit für die Zukunft der Elektromobilität
Siemens Smart Infrastructure hat 200 VersiCharge-Wallboxen geliefert und installiert
José Cardoso Botelho, CEO von
Vanguard Properties, des Eigentümers des Infinity Towers, sagte dazu: „Die
Aktivitäten im Immobilienbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die Gesellschaft. Infinity ist ein Projekt, auf das wir sehr stolz sind,
und eine wichtige Referenz für unsere digitale Transformation. Wir freuen uns,
dass wir gemeinsam mit Siemens ein nachhaltiges Gebäude für die Zukunft
schaffen konnten.“
Die integrierte Ladelösung für
Elektrofahrzeuge wurde von Ingenieur- und Softwareteams von Siemens in Portugal
angepasst. Sie ermöglicht dynamisches und intelligentes Lademanagement vor Ort.
Die Dashboards, die intuitiv und einfach zu bedienen sind, bieten
Gebäudemanagern und -betreibern einen umfassenden Überblick über die einzelnen
Ladegeräte und ermöglichen die Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit.
Genaue Berichte zum monatlichen Verbrauch pro Wohnung erleichtern die
Optimierung der Energieeffizienz des Gebäudes.
Die VersiCharge-Wallboxen befinden
sich in sechs Ladeinseln auf drei Etagen. Das Energiemanagementsystem
ermöglicht außerdem die künftige Integration von Photovoltaik und anderen
erneuerbaren Energiequellen, sowie von Energiespeichersystemen, die einen weiteren
Beitrag zur Energieeffizienz und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen
des Gebäudes leisten werden. Das System umfasst die neuesten
Cybersicherheitsfunktionen und unterstützt die weltweiten Bemühungen zur
Erreichung der Klimaziele durch den Ausbau erneuerbarer Energien.
Markus Mildner, CEO eMobility bei
Siemens Smart Infrastructure, sagte: „Die Steuerung der Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge durch intelligentes Lastmanagement ist für nachhaltige
Energiesysteme und die Netzstabilität von entscheidender Bedeutung.“
Der Auftrag umfasst die Lieferung
des hoch skalierbaren SICAM Dynamic Load Management (DLM), das auf der
Energieautomationsplattform SICAM A8000 basiert. SICAM A8000 ist eine modulare
Gerätereihe für Fernwirk- und Netzautomationswendungen in allen Bereichen der
Energieversorgung. SICAM DLM ist ein zukunftssicheres, äußerst robustes
Managementsystem für Ladestationen. Es kann Netzbegrenzungssignale von
Verteilnetzbetreibern (VNB) empfangen und lokale dezentrale Energieressourcen
(DER) und Energiespeichersysteme integrieren. Dadurch wird es zu einer idealen
Lösung für die Energiewende.
Es erleichtert die Kommunikation mit
den Ladestationen, von denen es Verbrauchsinformationen abruft, und bietet
Algorithmen für ein dynamisches Lademanagement. Es ist Teil von Siemens
Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform, die die digitale
Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar macht, und
unterstützt eine dynamische Lastmanagementstrategie für Gebäudebetreiber.
Im Rahmen des portugiesischen
Aufbau- und Resilienz-Plans soll das Wirtschaftswachstum gefördert und das Land
zukunftsfähig gemacht werden. Der Plan sieht die Einrichtung von 15.000
Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis 2025 vor. Der Infinity Tower ist ein
Gebäude mit hochwertigen Eigentumswohnungen im Besitz von Vanguard Properties
in Sete Rios, Campolide, Lissabon. Mit 26 oberirdischen Etagen, 195 Wohnungen
und 352 Parkplätzen auf einer Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern ist er
eines der größten Wohnbauprojekte der Stadt. Der Infinity Tower setzt auf
Umwelttechnik und Nachhaltigkeit und gilt als das höchste und markanteste
Wohngebäude im Stadtzentrum von Lissabon.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.com/smart-infrastructure
www.siemens.com/smart-infrastructure
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.