Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. August 2016Power and GasErlangen
Siemens liefert Schlüsselkomponenten für Industriekraftwerk in Mexiko

Siemens liefert eine H-Klasse-Gasturbine für das Gas- und Dampfturbinen- Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung in Altamira. Es ist die siebte Siemens-Gasturbine dieses Modells für Mexiko.
"Das derzeitige Projekt ist nicht nur das größte private
KWK-Projekt für Siemens in Mexiko, sondern darüber hinaus haben wir zum ersten
Mal einen Auftrag für eine SST-800-Dampfturbine aus dem Land erhalten. Für uns
ist das ein bahnbrechender Erfolg im sich veränderten Energiemarkt in Mexiko",
sagte José Aparicio, Vertriebsleiter in der Region Lateinamerika der Siemens
Division Power and Gas.
Die
Anlage in Altamira wird nahe der gleichnamigen Stadt im Bundesstaat Tamaulipas
im Nordosten des Landes errichtet. Siemens liefert eine SGT6-8000H-Gasturbine,
eine SST-800-Dampfturbine, einen SGen6-100A- und einen SGen6-2000H-Generator.
Siemens fertigt die Gasturbine und den SGen6-2000H-Generator in seinem US-Werk
in Charlotte, North Carolina. Die Dampfturbine wird in Görlitz hergestellt, der
SGen6-100A-Generator kommt aus Erfurt. Der Auftrag umfasst auch vier
gasisolierte Schaltanlagen, davon drei mit einer Spannungsebene von 230
Kilovolt (kV) und eine mit einer Spannungsebene von 115 kV. Drei der
Schaltanlagen werden im neuen Kraftwerk zum Einsatz kommen, die vierte wird für
eine reibungslose Verbindung mit dem mexikanischen Stromnetz sorgen. Alpek wird
den Strom und den Prozessdampf aus der neuen Anlage für die eigene industrielle
Produktion einsetzen und den Stromüberschuss in das mexikanische Netz einspeisen.
"Wir
sind sehr glücklich darüber mit diesen Projekten zu einer sicheren
Stromversorgung und Netzinfrastruktur im Land beizutragen und so die
wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen", sagte Gustavo Fernández
Tresgallo, CEO der Avanzia-Gruppe.
Einschließlich Altamira hat Siemens bereits sieben
SGT6-8000H-Gasturbinen nach Mexiko verkauft, je zwei für die GuD-Anlagen
Empalme I (770 MW), Empalme II (791 MW) und Valle de México II (615 MW).
Weltweit hat Siemens einschließlich dieses neuen Auftrages bis heute 79
H-Klasse-Gasturbinen verkauft. 25 Maschinen davon befinden sich erfolgreich in
kommerziellem Betrieb. Gemeinsam haben diese bereits über 250.000
Betriebsstunden erreicht.
Weitere Informationen zu den Siemens Dampfturbinen des Typs
SST-800 finden Sie unter:
www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/dampfturbinen/sst-800.htm
For this press release
Follow us on Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.