Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung19. Apr 2017Energy ManagementErlangen
Siemens liefert mobile Umspannwerke für saudi-arabisches Stromnetz

Das Bild zeigt ein mobiles Umspannwerk.
"Es freut uns, dass unsere mobilen Umspannwerke dem Kunden National Grid SA drei entscheidende Aspekte einer sicheren Energieversorgung bieten können: Agilität bei Netzverstärkungsprojekten, Widerstandskraft des Netzes bei Störungen sowie Flexibilität für Betriebs-, Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen", kommentiert Mirko Düsel, CEO der Business Unit Transmission Solutions bei Siemens Energy Management.
Dank der drehbaren Luft-Durchführungen können die Installation und der Anschluss in weniger als einer Woche und ohne Serviceleistungen des Herstellers durchgeführt werden. Mobile Umspannwerke bieten eine schnelle, vielseitige Lösung zur Wiederherstellung der Energieversorgung in Notfällen oder zur schnellen "Fast-Track"-Anbindung an das Versorgungsnetz und gewährleisten gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit. Darüber hinaus können sie bei großen Instandhaltungs- oder Renovierungsmaßnahmen als temporäre Bypass-Umspannwerke eingesetzt werden, die sich leicht installieren lassen, um Stromausfälle zu begrenzen oder zu beheben.
Mit einer Spannung von 380 kV und einer Nennleistung von bis zu 502 MVA sind die beiden Umspannwerke die leistungsstärksten Unterstationen, die jemals in Einzelabzweig-Konfiguration gebaut wurden. Jedes Umspannwerk enthält drei einphasige Spartransformatoren mit einer Kapazität von jeweils 167,3 MVA; damit handelt es sich um die größten jemals bei Siemens gebauten Transformatoren für mobile Umspannwerke.
"Die von National Grid SA spezifizierte und gemeinsam mit Siemens individuell angepasste Konfiguration der mobilen Umspannwerke wird uns die Möglichkeit geben, im Falle von Störungen oder bei größeren Instandhaltungsarbeiten beliebige 380-kV-Umspannstationen durch einen Bypass zu umgehen", erläutert Ali S. Al-Rammah, Vice President von National Grid SA und Leiter des Geschäftsbereichs Instandhaltung. "Außerdem können sie als Fast-Track-Lösungen zur beschleunigten Anbindung eines neuen Kraftwerks an das Netz genutzt werden. Für uns war die Entwicklung einer auf uns zugeschnittenen technischen Spezifikation unabdingbar, um eine Plug-and-Play-Lösung zur Verfügung zu haben, die wir schnell und aus eigener Kraft mobilisieren und installieren können. Mit diesen Einheiten wird sich die Resilienz unserer 380-kV- und 132-kV-Netze, die das Rückgrat unserer elektrischen Übertragungsinfrastruktur bilden, deutlich verbessern."
Die mobilen Energieversorgungslösungen von Siemens werden, vollständig vorkonfiguriert und geprüft, als Plug-and-Play-Umspannwerke geliefert, die über Freileitungen oder isolierte Kabel mit dem Netz verbunden werden können. Die Module enthalten alle nötigen Bestandteile eines vollständigen Umspannwerks: Leistungstransformatoren, GIS-Schaltanlagen, Kabeltrommeln für Mittel- und Hochspannung, Schutz- und Steuerungssysteme sowie Hilfsstromversorgungen. Die Einheiten sind in mehreren modularen Konfigurationen erhältlich, um den individuellen Anforderungen jedes Kunden zu entsprechen. Eine der Kernkomponenten des Umspannwerks ist der Transformator, der sowohl sehr effizient als auch in der Bauform äußerst kompakt sein muss, um die für eine mobile Anlage geforderten Abmessungen einzuhalten. Dies beweist, dass das Netzstabilitätskonzept von Siemens ein echter "Erste-Hilfe-Kasten" für Notfälle und Bypass-Situationen ist. Ein weiterer Kernbestandteil ist die Schaltanlage, die die schwierige Anforderung erfüllen muss, einerseits zur einfachen Installation komplett vormontiert zu sein und andererseits den mechanischen Belastungen beim Transport zu widerstehen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die gasisolierte Schaltanlage und der Anhänger von Siemens als einheitliches Komplettsystem konzipiert und entwickelt wurden.
Die saudi-arabische Wirtschaft wächst – und so auch ihr Bedarf an zuverlässig verfügbarer Energie. Am 17. Januar 2017 hat Khalid Al-Falih, der saudi-arabische Minister für Energie, Industrie und mineralische Ressourcen, das staatliche Programm zur Förderung erneuerbarer Energie vorgestellt und betont, dass das Königreich bis 2023 die Erzeugung von 9,5 Gigawatt erneuerbarer Energie beabsichtigt. Dies wird ebenfalls eine Belastung für das Stromnetz des Landes darstellen und die Einführung von flexiblen Lösungen wie vorgefertigten mobilen Umspannwerken unterstützen. Weltweit hat Siemens bereits mehr als 100 mobile Hochspannungs-Umspannwerke für Spannungsbereiche bis 420 kV geliefert.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.