Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Februar 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Siemens liefert elektrische Anlagen für ersten automatisierten Containerterminal in Afrika
Containerterminal APM Terminals MedPort Tangier mit 12 Ship-to-Shore-Kranen mit je zwei Laufkatzen und 32 automatisierten Stapelkranen in 16 intelligenten Lagerplatzblöcken.
"Der Einsatz von Simulationen und digitalen Zwillingen der Krane in den Lagerplatzblöcken ermöglicht Flexibilität, Geschwindigkeit und "Work-Through'-Szenarien", erläutert Christian Koegl, Vice President von Siemens Cranes. Ein erweitertes Blockmanagement mit verschiedenen Automatisierungsmodulen und integrierter Sicherheit, zum Beispiel für die Fernsteuerung und Kollisionsvermeidung, werden für einen sicheren und produktiven Betrieb sorgen. "Diese einmaligen Funktionalitäten haben dazu beigetragen, dass Siemens als bevorzugter Elektro- und Automatisierungspartner für diesen Vorzeige-Terminal ausgewählt wurde", so Koegl weiter.
Dieser Containerterminal wird von APM Terminals aus Den Haag in den Niederlanden entwickelt und ist für Umschlagskapazitäten von bis zu 20.000 20-Fuß-Standardcontainer (twenty-foot equivalent units, TEU) aus Ultra-Large Container Ships (ULCS) ausgelegt.
Weitere Informationen zum Thema Krane unter www.siemens.de/krane
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht.Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952