Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens leistet humanitäre Hilfe für Mitarbeitende und Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Spenden werden verschiedenen Organisationen zur Verfügung gestellt, die mit dem Geld ausgewählte humanitäre Hilfsmaßnahmen finanzieren – das reicht von Nahrungsmitteln und Medikamenten bis hin zur Bereitstellung von Kleidung und    vorübergehenden Flüchtlingsunterkünften für Siemens-Mitarbeitende und deren Familien sowie für alle bedürftigen Menschen in der Ukraine.  
Zudem hat Siemens zwei neue Software-Plattformen entwickelt, mit denen Siemens-Mitarbeitende ihren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen direkt helfen können – in Form von Sachspenden und Unterkunftsangeboten. Bei den Sachspenden wird der aktuelle Bedarf an Nahrungsmitteln, Medizin, Kleidung und weiteren Gütern des täglichen Gebrauchs mit den Verantwortlichen in der Ukraine abgestimmt und auf einer Website im Siemens-Intranet angezeigt. Die Spenden werden daraufhin an drei zentralen Stellen in Deutschland und Österreich gesammelt und an die betroffenen Mitarbeitenden in der Ukraine weitergeleitet. 
Auf einer weiteren Intranet-Seite können Siemens-Mitarbeitende ihre freien Wohnungen oder Zimmer anbieten, um betroffenen Kolleginnen und Kollegen und ihren Familienangehörigen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Für ukrainische Flüchtlinge in Polen baut Siemens zudem einen Teil seines Standortes in Warschau zu einer Flüchtlingsunterkunft für rund 150 Menschen um. 
Darüber hinaus werden die Siemens-Geschäftsbereiche technische Schlüssellösungen im Wert von drei Millionen Euro als Sachleistungen für den Erhalt oder Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur in der Ukraine zur Verfügung stellen. 

Weitere Informationen zu

Siemens Caring Hands
Press Folders

Folgen Sie uns auf Twitter

Die Siemens AG ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: HQCOPR202203246416DE

Kontakt

Florian Martini

Siemens AG

+49 174 155 2072