Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. März 2012Siemens AGMünchen
Siemens ist Patent-Europameister
"Siemens steht beispielhaft für den direkten Zusammenhang von Erfindungen und wirtschaftlichem Erfolg ", sagte EPO Präsident Benoît Battistelli. "Seit der Einführung des Top Applicant Rankings im Jahr 1997 zählte Siemens immer zu den ersten Drei." Auch weltweit betrachtet wird Siemens immer innovativer: So stieg die Zahl seiner Erfindungsmeldungen gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 8.600 Erfindungen, das sind fast 40 pro Arbeitstag. Heute meldet im Durchschnitt jeder der knapp 28.000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung doppelt so viele Erfindungen im Unternehmen an wie noch vor zehn Jahren. Auch die Zahl der daraus entstehenden weltweiten Patenterstanmeldungen ist gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf knapp 4.300 gestiegen – fast 20 pro Arbeitstag. Der Gesamtbestand an erteilten Patenten stieg von 51.300 im Vorjahr auf 53.300.
Zeugnis dieser kreativen Spitzenleistungen sind die Produkte von Siemens: etwa die neueste Gasturbine, die im Kombibetrieb mit einer Dampfturbine einen Wirkungsgrad von 60,75 Prozent erreichte – das ist der derzeitige Weltrekord. Im Vergleich zum Durchschnitt der derzeit weltweit installierten GuD-Anlagen verbraucht ein Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk mit der neuen Siemens-Gasturbine ein Drittel weniger Erdgas pro erzeugter Kilowattstunde und emittiert rund ein Drittel weniger Kohlendioxid. Darüber hinaus zeichnet es sich durch hohe Betriebsflexibilität, kurze Anfahrzeiten und die Möglichkeit zu schnellen Lastwechseln aus. Es kann eine Leistung von 500 Megawatt binnen einer halben Stunde zur Verfügung stellen. Diese Schnellstartfähigkeit ist wichtig, wenn aufgrund der Energiewende immer mehr Wind- und Solaranlagen Strom in die Netze liefern sollen – bei einer plötzlichen Flaute oder Wolken vor der Sonne können dann solche GuD-Kraftwerke schnell einspringen.
Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung von Patenten stammt aus der Medizintechnik. Der von Siemens entwickelte Biograph mMR vereint erstmals die zwei gegensätzlichen Technologien Magnetresonanz-Tomographie (MRT) und Positronen-Emissions-Tomographie (PET) in einem einzigen Gerät. Es ermöglicht viel präzisere Aufnahmen von Vorgängen im menschlichen Körper und damit eine zielgenauere Diagnose. Für den Patienten bedeutet das individuellere, schonendere Therapien und bessere Heilungschancen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:
http://www.siemens.com/presse/patent-applicant-ranking
http://www.siemens.com/presse/patent-applicant-ranking
Die Zahl der Erfindungs- und Patentmeldungen wurden "auf fortgeführter Basis" gerechnet, das heißt ohne Osram und Siemens IT Solutions and Services.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2011 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 73,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,0 Milliarden Euro. Ende September 2011 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 360.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Klaudia Kunze
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-33446