Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. Juni 2022Smart InfrastructureZug (Schweiz), Watertown (USA)
Siemens investiert in WiTricity, um kabelloses Laden für Elektrofahrzeuge voranzutreiben
Setup für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen
„Die Kombination der globalen Präsenz von Siemens und unseres
Portfolios zum Laden von Elektrofahrzeugen mit der innovativen Technologie von
WiTricity ist der erste Schritt zur Erweiterung unseres Angebots in den Bereich
des kabellosen Ladens. Dies beschleunigt die Einführung kabelloser
Ladetechnologien, unterstützt die Standardisierung und fördert eine öffentliche
Ladeinfrastruktur mit interoperablen Lösungen für mehr Nutzerkomfort für E-Autofahrer“,
sagte Markus Mildner, CEO von Siemens eMobility.
Siemens wird außerdem Technologie-Lizenzpartner von
WiTricity und so vom fundierten Wissen des US-Anbieters und dessen
jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit globalen Automobilherstellern bei der
Entwicklung bewährter, praxiserprobter und interoperabler kabelloser Ladelösungen
profitieren.
Innovative und bewährte Technologie
Eine auf oder im Boden montierte Ladeplatte tauscht Strom mit
einer an der Unterseite des Fahrzeugs angebrachten Empfängerspule aus. Es gibt
keine beweglichen Teile oder physischen Anschlüsse. Stattdessen wird durch ein
Magnetfeld Energie zwischen der Ladeplatte und der Fahrzeugspule übertragen,
wenn sich das Fahrzeug über der Ladeplatte befindet. Das System nutzt die
Resonanzinduktion zwischen der Ladeplatte und dem Empfänger, um eine hohe
Effizienz bei einer Vielzahl von Bodenabständen zu erreichen – von tief
liegenden Sportautos bis zu SUV.
Kostengünstig, globale Verfügbarkeit, erfüllt Kundenanforderungen
Das übergeordnete Ziel der Kooperation ist, die Entwicklung
von kabellosen Ladetechnologien gemeinsam mit OEMs und Infrastrukturpartnern zu
beschleunigen und gleichzeitig deren kostengünstige und weltweite Verfügbarkeit
sicherzustellen. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter mehr als
1.000 Besitzern von Elektrofahrzeugen und Interessenten, die in den nächsten
zwei Jahren den Kauf eines Elektrofahrzeugs planen, ist das kabellose Laden
eine der attraktivsten Zusatzoptionen und wird anderen Ausstattungsmerkmalen
wie Parkassistent, Leistung oder Premium-Audio-Paketen vorgezogen.
„Das kabellose Laden ermöglicht es dem Fahrer, einfach zu parken, wegzugehen
und zu einem aufgeladenen Fahrzeug zurückzukehren. Kabelloses Laden macht
Elektrofahrzeuge für Privatpersonen attraktiver und für gewerbliche Betreiber
kostengünstiger. Wir freuen uns, mit einem führenden Unternehmen wie Siemens
zusammenzuarbeiten, um überzeugende Lösungen für kabelloses Laden
voranzutreiben“, sagte Alex Gruzen, CEO von WiTricity. „Siemens und WiTricity
haben beide das Ziel, den Nutzerkomfort und das Flottenmanagement für Elektrofahrzeuge
mit Hilfe der einzigartigen Einfachheit und Zuverlässigkeit von kabellosem
Laden zu verbessern.“
Beseitigung von Reibungspunkten auf dem Weg zu autonomen Fahrzeugen
Damit autonome Fahrzeuge ihr Potenzial voll entfalten können,
müssen zentrale Reibungspunkte beseitigt werden, wie z. B. beim Laden, das
heute noch menschliches Eingreifen erfordert. Die kabellose Energieübertragung
wird der Schlüssel zum berührungslosen automatischen Laden mit minimalem
Wartungsaufwand sein und den Weg für vollelektrische
und vollautonome Mobilität ebnen.
Weitere Informationen zu Siemens eMobility finden Sie unter
https://new.siemens.com/de/de/produkte/energie/mittelspannung/loesungen/emobility.html
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Über Siemens eMobility
Als Komplett-Anbieter für eMobilitäts-Ladeinfrastruktur bietet Siemens eMobility das gesamte Spektrum an modernster AC- und DC-Ladehardware sowie Software und Services – von privaten über gewerbliche bis hin zu Depotanwendungen. Durch die Kernkompetenz von Siemens in den Bereichen Smart Buildings und Smart Grids sind wir einzigartig positioniert, um die Bedürfnisse unserer Kunden mit umfassenden Lösungen zu erfüllen und sie bei Entwicklung, Installation und dem Management nachhaltiger Ladelösungen für eine bessere Zukunft zu unterstützen.
Als Komplett-Anbieter für eMobilitäts-Ladeinfrastruktur bietet Siemens eMobility das gesamte Spektrum an modernster AC- und DC-Ladehardware sowie Software und Services – von privaten über gewerbliche bis hin zu Depotanwendungen. Durch die Kernkompetenz von Siemens in den Bereichen Smart Buildings und Smart Grids sind wir einzigartig positioniert, um die Bedürfnisse unserer Kunden mit umfassenden Lösungen zu erfüllen und sie bei Entwicklung, Installation und dem Management nachhaltiger Ladelösungen für eine bessere Zukunft zu unterstützen.
Über WiTricity
WiTricity ist ein Vorreiter im Bereich kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist führend bei der Entwicklung und Umsetzung der Magnetresonanztechnologie für Personen- und Nutzfahrzeuge. Die Technologie des Unternehmens stützt sich auf ein umfangreiches Patentportfolio und bildet die Grundlage für ratifizierte globale Normen für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen, darunter SAE, ISO und GB. Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer verlassen sich auf WiTricity, um das aufwendige kabelgebundene Laden zu eliminieren, die Voraussetzungen für die Autonomie der Zukunft zu schaffen und so die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.
WiTricity ist ein Vorreiter im Bereich kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist führend bei der Entwicklung und Umsetzung der Magnetresonanztechnologie für Personen- und Nutzfahrzeuge. Die Technologie des Unternehmens stützt sich auf ein umfangreiches Patentportfolio und bildet die Grundlage für ratifizierte globale Normen für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen, darunter SAE, ISO und GB. Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer verlassen sich auf WiTricity, um das aufwendige kabelgebundene Laden zu eliminieren, die Voraussetzungen für die Autonomie der Zukunft zu schaffen und so die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.