Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Dezember 2017Gemeinsame Presseinformation von Siemens und LO3 EnergyErlangen
Siemens investiert in LO3 Energy und stärkt bestehende Partnerschaft

Im Bild: Lawrence Orsini, CEO LO3 Energy
"Unsere Partnerschaft mit Siemens war in den letzten Jahren entscheidend für den Erfolg des Microgrid in Brooklyn, und das wird auch noch einige Zeit so bleiben", sagte Lawrence Orsini, CEO von LO3 Energy. "Das Bekenntnis von Siemens zum Energiehandel auf Basis der Blockchain-Technologie ist ein Vertrauensbeweis für unser Konzept, die Entwicklung von Microgrids in aller Welt voranzutreiben."
"Siemens erkennt das Zukunftspotenzial der Blockchain-Technologie in lokalen Energiemärkten an und investiert daher in LO3 Energy", sagt Ralf Christian, CEO Siemens Energy Management. "Siemens wird LO3 mit seinen Erfahrungen in den Bereichen Netzmanagement und Datenanalytik und seinem ergänzenden Technologieportfolio weiter unterstützen und so die Einbindung der Blockchain in moderne Stromnetze fördern."
Auch für Siemens' Energy Management Division ist die Zusammenarbeit mit LO3 ein Gewinn: Die LO3-Exergy-Plattform basiert auf einem dezentralen Buchhaltungssystem ("Ledger"), das Daten dank Kryptografie-Technik fälschungssicher abspeichert und eine skalierbare automatische Ausführung von Transaktionen ermöglicht. "Das Extrahieren von Daten aus netznahen Komponenten ("Grid Edge") und deren Kombination mit Siemens-Netztechnologie wird eine umfassende Markterfahrung für Teilnehmer und Nachbarn schaffen und ihnen kluge Entscheidungen ermöglichen, wie sie ihre Energie kaufen, verkaufen und nutzen", sagte Lawrence Orsini.
Weitere Informationen zu LO3 Energy und seine Exergy platform finden Sie unter www.lo3energy.com und www.exergy.energy
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Sabrina Martin
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-37168
Melanie Adamson
LO3 Energy
573 Sackett Street
NY 11217 Brooklyn
NY 11217 Brooklyn
+1 (503) 789-8455