Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. Apr 2026Digital IndustriesNürnberg
Siemens Industrial-Edge-Ökosystem stärkt Daten- und KI-Integration
Die auf Industrial Edge basierende Industrial AI Suite ist jetzt allgemein verfügbar.
Siemens hat auf der Hannover Messe 2026 bedeutende Erweiterungen seines Industrial-Edge-Ökosystems angekündigt und beschleunigt damit die Daten- und KI-Integration und stellt erweiterte Cybersecurity-Funktionalitäten bereit. Diese ermöglichen eine nahtlose Integration von IT- und Operational-Technology-Umgebungen (OT), optimieren Prozesse und reduzieren Betriebsstörungen.
„Siemens Industrial Edge entwickelt sich zu einer umfassenden Plattform, die KI, Sicherheit und Ökosystem-Innovation vereint", sagt Dr. Horst J. Kayser, CEO Factory Automation bei Siemens Digital Industries. „Das gibt unseren Kunden mehr operative Flexibilität, vereinfachte IT/OT-Integration und zertifizierte Sicherheit für kritische Betriebsabläufe – alles auf einer skalierbaren Plattform.“
KI-Integration und dezentrales SCADA für mehr Flexibilität
Die auf Industrial Edge basierende Industrial AI Suite ist jetzt allgemein verfügbar. Sie vereinfacht den gesamten KI-Lebenszyklus und ermöglicht es, industrielle KI über eine vollständige Infrastruktur einzubetten, KI-Modelle einfach zu skalieren und standortübergreifend zu verwalten. Sie unterstützt eine Vielzahl von KI-basierten Anwendungen wie beispielsweise vorausschauende Wartung und visuelle Inspektion, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktionsqualität nachhaltig zu steigern. In der neuesten Version ermöglicht die Industrial AI Suite zudem ein deutlich effektiveres KI-Modell-Retraining, indem Kunden Bilddaten mit Produktionsdaten aus MES-Systemen oder Steuerungen kombinieren können.
Überwachung und Datenerfassung mit SCADA-Systemen ist jetzt dezentral über Industrial Edge möglich: WinCC Unified ist nun allgemein verfügbar, WinCC Open Architecture gibt es jetzt als Edge App und für die virtuelle SPS (SIMATIC S7-1500v).
Zertifizierte Sicherheit für kritische Infrastrukturen
Industrial
Edge Management in der Version 2.0 kombiniert eine neu gestaltete, benutzerfreundlichere
und effizientere Oberfläche mit erweitertem Datenmanagement und erhöhter
Sicherheit für verteilte Infrastrukturen. Gleichzeitig unterstützt die
Plattform nun weitere Hypervisoren wie OpenShift und Hyper-V,
wodurch Siemens Industrial Edge flexibel auf bestehenden IT-Infrastrukturen
betrieben werden kann. Siemens erfüllt damit sowohl die Ansprüche der IT als auch der OT-Welt.
IEC
62443-4-2-zertifizierte Sicherheitsfunktionen für kritische Infrastrukturen,
inklusive Air-Gapped-Betrieb, bei dem Systeme physisch von externen Netzwerken
getrennt sind, sind für die zweite Jahreshälfte 2026 zur Veröffentlichung
vorgesehen und sollen voraussichtlich für erhöhte Cybersicherheit sorgen. Die
hohen Sicherheits- und
Datenmanagement-Fähigkeiten wurden unabhängig bestätigt. Das Prüfinstitut UL Solutions hat Siemens Industrial Edge und die virtuelle SPS mit der Zertifizierung „Smart Systems Verified – Platinum" ausgezeichnet und dabei sechs
Schlüsselkategorien evaluiert: Konnektivität und Interoperabilität, Steuerung
und Automation, Digital Experience, funktionaler Mehrwert, Resilienz sowie
Cybersecurity.
Erweitertes Datenmanagement mit Industrial Information Hub
Der Industrial Information Hub wurde grundlegend erweitert. Die Lösung für
Datenmanagement ermöglicht einen bidirektionalen Datenfluss: Datenmodelle
können nun parallel zwischen Edge-Gerät und zentralen IT-System in beide
Richtungen synchronisiert werden. Dies eröffnet neue
IT/OT-Integrationsszenarien. Zudem ist die neue Version des Industrial
Information Hub auf ARM-basierten Geräten wie der SIMATIC IOT2050 verfügbar, die
beispielsweise batteriebetrieben eingesetzt werden kann und bei der eine
LTE-basierte drahtlose Vernetzung geplant ist. Dank des energieeffizienten
Betriebs können Edge-Anwendungen dadurch auch an Standorten ohne dauerhafte
Stromversorgung realisiert werden. Besonders relevant sind diese Neuerungen für
dezentrale SCADA-Anwendungen in der Logistik, in der Wasser- und Abfallwirtschaft
oder für erneuerbare Energien.
Siemens Industrial Edge verbindet Datenanalyse, künstliche Intelligenz und nahtlose Konnektivität auf einer sicheren, skalierbaren Plattform.
Ausbau des stetig wachsenden Partner-Ökosystems
Neue
Partnerlösungen erweitern darüber hinaus das Industrial-Edge-Ökosystem. Zusammen
mit 36Zero Vision, MVTec und Basler entstehen Lösungen im Bereich Machine
Vision und Qualitätsprüfung. Von der KI-gesteuerten Defekterkennung über
No-Code-Bildverarbeitung bis hin zu modular einsetzbaren Bildverarbeitungs- und
Analysefunktionen können Unternehmen Machine-Vision-Anwendungsfälle skalierbar
in der Fertigung integrieren. OnLogic tritt dem Industrial-Edge-Ökosystem bei,
um leistungsstarke Funktionen in den härtesten Industrieumgebungen
bereitzustellen. Durch die Kompatibilität der robusten Industrial PCs von
OnLogic mit Siemens Industrial Edge ermöglicht die Partnerschaft eine sichere,
zentral verwaltete Digitalisierung im Sektor Öl und Gas, in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen
sowie an abgelegenen Edge-Standorten, die eine hohe Rechenleistung vor Ort
erfordern.
Für diese Pressemitteilung
Siemens Digital Industries (DI) befähigt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und diskreten Fertigungsindustrie, ihre digitale und nachhaltige Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu beschleunigen. Das innovative Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Umsetzung und Optimierung von Produkten und Produktion. Und mit Siemens Xcelerator – der offenen digitalen Business-Plattform – wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries seinen Kunden, eine nachhaltige Digital Enterprise zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.