Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. November 2013Siemens AGMünchen
Siemens hilft Taifun-Opfern
Der Spendenaufruf in Deutschland läuft bis zum 30. November. Siemens wird jeden Euro, der bis dahin auf dem gemeinsam mit dem DRK eingerichteten Konto eingeht, verdoppeln. Dafür stellt das Unternehmen eine Million Euro bereit.
Der Taifun Haiyan war in der vergangenen Woche über die Philippinen gezogen und hat das Land schwer getroffen. Die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe ist wegen der Zerstörungen und des nach wie vor schlechten Wetters schwierig.
Hilfe für die Menschen auf den Philippinen kommt nicht nur aus Deutschland. Auch in vielen anderen Ländern hat Siemens seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Spenden aufgerufen, um die Not der Opfer zu lindern, darunter in Vietnam, Japan, Südkorea und auf den Philippinen selbst.
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit einer der größten Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 43 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2013 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Ende September 2013 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 362.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Michael Friedrich
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (30) 386-24187