Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Festspielnacht 2011: "Wagner für alle" bei den 100. Bayreuther Festspielen

Vormittags zeigt das Public Viewing erstmals die 90-minütige Filmfassung des "Ring des Nibelungen" für Kinder. Regisseur Maximilian von Mayenburg inszenierte eine Kinderoper mit der tragischen Liebesgeschichte zwischen Siegfried und Brünhilde in einer Zauberwelt, bevölkert von schönen Nixen und finsteren Zwergen mit einem Goldschatz, der von einem Drachen bewacht wird. Danach öffnet der interaktive "Wagner Erlebnisparcours für Kinder": An fünf Stationen dürfen Kinder ab 7 Jahren hinter den Kulissen einer Opernproduktion selbst mitmachen. Theaterleute basteln, bauen, malen, komponieren und tüfteln mit den Kleinen an den Elementen der Kinderoper.
Am Spätnachmittag folgt die Live-Übertragung des "Lohengrin" in der Aufsehen erregenden Inszenierung von Hans Neuenfels. Sie verspricht ein Ereignis von ausgesprochener Telegenität zu werden. Auf der riesigen LED-Wand, deren Leuchtfläche im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt wurde und die zu den lichtstärksten Videowänden für Freilicht-Veranstaltungen zählt, kommen die visuellen Effekte besonders zur Geltung. Die Mischung der Farben in den einzelnen LEDs führen zu einer detailgetreuen und natürlichen Wiedergabe. Auch der speziell auf den Festplatz vor Ort abgestimmte Raumklang mit einer digitalen Beschallungsanlage von insgesamt 86 gestaffelten Aktiv-Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 273.000 Watt sorgt für musikalischen Hochgenuss.
Unter www.siemens.com/festspielnacht kann man den Lohengrin gegen eine Gebühr von 14,90 Euro live im Internet mitverfolgen und 14 Tage lang als Aufzeichnung noch einmal abrufen.
Mehr Informationen und Pressefotos sind verfügbar unter www.siemens.com/presse/festspielnacht
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes entfällt auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2010 endete, auf fortgeführter Basis (ohne Osram und Siemens IT Solutions and Services) einen Umsatz von 69 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,3 Milliarden Euro. Ende September 2010 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 336.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Karlheinz Groebmair

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-35181