Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. Juni 2011Siemens AGMünchen
Siemens Festspielnacht 2011: Lohengrin für alle und erstmals der Ring für Kinder
Im Rahmen der Bayreuther Festspiele 2011 fördert die Siemens AG als Haupt- und Titelsponsor der Siemens Festspielnacht das ganztägige Public Viewing Programm, um weitere Zielgruppen für die Welt der Oper zu gewinnen. "Mit dem Public Viewing für Kinder sprechen wir die Musikliebhaber von morgen an, zudem fördern wir mit der telegenen Aufführung von Lohengrin die breite Akzeptanz von Richard Wagners Werk", sagte Michael Roßnagl, Leiter des Siemens Kunstprogramms. Seit das Festspielprogramm Richard Wagners Opern eigens für Kinder anbietet, sind die Karten für diese altersgerechten Aufführungen leider allzu schnell ausverkauft. Damit aber noch mehr Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Richard Wagners Werk finden, wird auch die Siemens Festspielnacht diesen Programmteil übernehmen und das Public Viewing um die kindgerechte Kurzfassung von "Der Ring des Nibelungen" ergänzen. Die Uraufführung dieser Kinderoper wird zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2011 separat aufgeführt und dauert nur rund eineinhalb Stunden.
Diese von Festspielleiterin Katharina Wagner ins Leben gerufene Initiative greift die Siemens Festspielnacht auch in diesem Jahr erneut auf und bringt im Kinderprogramm am Vormittag des 14.8. ab 11 Uhr eine Aufzeichnung dieser aktuellen Premiere gratis auf den Bayreuther Festplatz. Das gemeinsame Open-Air-Erlebnis, das im Vorjahr tausende Kinder samt Eltern anlockte, dürfte dadurch seine Beliebtheit gerade bei jungen Familien mit schulpflichtigen Kindern weiter steigern. Denn mittags startet gleich nebenan die Neuauflage des so genannten Wagner Erlebnisparcours für die jüngsten Opernliebhaber auf dem Platz. Die künftigen Wagner-Fans sollen hier selbst zu Theaterakteuren werden und hinter die Kulissen einer Theaterproduktion sehen. Schminken, Malen, Basteln und Komponieren gehören zum kreativen Angebot. "Mit dem Public Viewing für Kinder und seinem künstlerischen Rahmenprogramm möchten wir, dass junge Menschen spielerisch das Werk Richard Wagners entdecken, damit sie sich für klassische Musik begeistern und erkennen, wie spannend die Opernwelt ist", so Roßnagl.
Am Nachmittag des 14. August können ab 16 Uhr wieder mehrere zehntausend Zuschauer - nach einer Einführung in den von Hans Neuenfels inszenierten Lohengrin - der Live-Übertragung eines der Höhepunkte bei den letztjährigen Bayreuther Festspielen beiwohnen - und dies in der typisch ungewungenen Atmosphäre der Siemens Festspielnacht in Bayreuth. Auf der neuen, rund 90 m2 großen LED-Bildwand dürfte diese Opernaufführung mit ihrer ausgeprägt telegenen Wirkung selbst unerfahrene Opernfreunde beeindrucken. Viele Kritiker loben die sinnliche und markante Regieleistung Neuenfels bei dieser Lohengrin-Premiere, die sicher durch eine entsprechend medial überzeugende Bildregie umgesetzt wird.
Wer es persönlich nicht bis nach Bayreuth schafft, der kann die Siemens Festspielnacht unter www.siemens.com/festspielnacht im Internet nutzen. Mit dem Live-Webstream der Siemens AG können Opernliebhaber aus der ganzen Welt gegen eine Gebühr von knapp 15 Euro an der Festspielaufführung von Wagners Lohengrin online teilhaben und einen Mitschnitt davon sogar noch einmal später genießen.
Mehr Informationen und Pressefotos sind verfügbar unter www.siemens.com/presse/festspielnacht
Zu dieser Meldung
Kontakt
Karlheinz Groebmair
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-35181