Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung29. November 2018Process Industries and DrivesNürnberg
Siemens erhält Zertifizierung nach IEC 62443 für sichere Systemintegrationsleistungen

Das Bild zeigt die Zertifikatsübergabe im Rahmen der SPS IPC Drives 2018
Auf der diesjährigen SPS IPC Drives wurde Siemens durch TÜV SÜD mit drei Zertifikaten ausgezeichnet. Die Zertifizierung nach IEC 62443-2-4 basiert auf dem "Secure Solution Framework", einem von Siemens entwickelten generischen Projektabwicklungs- und Engineering-Prozess, sowie der notwendigen Security-Dokumentation.
Wesentliche Grundlage für die IEC-62443-3-3-Zertifizierung der Standardlösungen von Siemens ist das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 und das Simatic Net-Portfolio, bestehend aus Switches, Routern und Firewalls.
Wesentliche Grundlage für die IEC-62443-3-3-Zertifizierung der Standardlösungen von Siemens ist das Prozessleitsystem Simatic PCS 7 und das Simatic Net-Portfolio, bestehend aus Switches, Routern und Firewalls.
Der internationale Standard IEC 62443 beschreibt ein IT-Sicherheitskonzept, das auf dem tiefgestaffelten "Defense-in-Depth"-Ansatz basiert, in dem Geräte- und Systemlieferanten, Systemintegratoren und Betreiber direkt eingebunden sind und somit zur Gesamtlösung beitragen. Auf Basis der lEC 62443 können Unternehmen die potenziellen Schwachstellen ihrer Steuerungs- und Leittechnik im laufenden Betrieb überprüfen und wirkungsvolle Schutzmaßnahmen entwickeln.
Holistic Security ermöglicht Digitalisierung
Für die Weiterentwicklung von sicherheitszertifizierten Automatisierungsprodukten und -systemen verfolgt Siemens einen umfassenden Sicherheitsansatz (Holistic Security). Mit der Zertifizierung für die Projektabwicklung im industriellen Lösungsgeschäft gemäß IEC 62443-2-4 und -3-3 demonstriert Siemens, dass die eigenen Automatisierungslösungen in puncto Cybersecurity auf den neuesten internationalen Standards basieren und somit eine sichere Systemintegration ermöglichen – zum Nutzen seiner Kunden. Cybersecurity stellt einen der wichtigsten Bausteine der Digitalisierung dar. Dabei reicht es allerdings nicht aus, allein auf die Sicherheit zertifizierter Produkte und Systeme zu setzen. Zu einer sicheren Lösung gehört neben einem sicheren Betreiberkonzept auch eine sichere, IEC62443 konforme Systemintegration und Lösungsimplementierung.
Weitere Informationen zum Thema Industrielle Sicherheit unter www.siemens.de/industrialsecurity
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952