Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. Juni 2016Power and GasErlangen
Siemens erhält Auftrag für zwei schlüsselfertige Industriekraftwerke in Israel
Die Siemens SGT-800 in der Fertigungshalle im Gasturbinenwerk in Finspong, Schweden.
Siemens errichtet beide Kraftwerke schlüsselfertig und liefert
je eine Industriegasturbine vom Typ SGT-800, eine SST-300-Industriedampfturbine
sowie das Leittechniksystem SPPA-T3000. Die Industriekraftwerke haben jeweils
eine elektrische Leistung von 70 Megawatt und können zudem auch Dampf
auskoppeln. Der Strom wird ins israelische Netz eingespeist. Die Turbinen
werden in Finspong, Schweden, und im tschechischen Brünn gefertigt.
„Der israelische Kraftwerksmarkt birgt großes Potential und
Siemens hat eine starke Präsenz in dem Land“, erklärt Shmuel Fledel, CEO von
Siemens Israel und Country Division Lead von Siemens Power and Gas. „Nun
liefern wir erstmals komplette GuD-Anlagen an unabhängige Stromerzeuger in
Israel. Dies bietet eine gute Gelegenheit, uns dort auch als Lieferant
schlüsselfertiger Kraftwerkslösungen zu etablieren. Zudem ist der Auftrag ein
wichtiger Beitrag zum angestrebten Wachstum von Siemens bei Industriekraftwerken.“
Bereits heute basieren rund 40 Prozent der israelischen
Stromerzeugungskapazitäten auf Siemens-Technik.
Weitere Informationen zur Siemens SGT-800-Gasturbine finden
Sie unter:
www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/gasturbinen/sgt-800.htm
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.