Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. Februar 2025Smart InfrastructureZug (Schweiz)
Siemens Electrification X erhöht Effizienz und Sicherheit der Aral pulse Ladeinfrastruktur
Digitale Ortsnetzstationen verbinden Aral Tankstellen für ultraschnelles Laden.
Siemens hat in den letzten vier Jahren 300 digitale Ortsnetzstationen
geliefert, in Betrieb genommen und Electrification X aufgeschaltet. Die digitalen Ortsnetzstationen dienen der optimalen Energieversorgung der E-Ladeinfrastruktur für Personen- und Lastkraftwagen mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt (kW). Je nach Fahrzeugtechnik können Elektroautos innerhalb von
10 Minuten rund 300 Kilometer Reichweite aufladen.
„Um das Laden vergleichbar schnell wie das Auftanken von
Fahrzeugen mit konventionellen Kraftstoffen zu machen, investieren wir in
ultraschnelle Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 400 kW. Doch mit den
Ladesäulen allein ist es hier nicht getan: Erst durch einen leistungsfähigen
und zuverlässigen Netzanschluss wird die Umrüstung möglich. Daher freuen wir
uns, Siemens als Experten für elektrische Infrastrukturen an unserer Seite zu
haben“, sagt Alexander Junge, Mitglied des Vorstandes Aral AG – verantwortlich
für den Geschäftsbereich Elektromobilität.
Ein Dashboard
liefert in Echtzeit Einblick in alle sicherheitsrelevanten Meldungen aus den
einzelnen Stationen. Die digitale Zustandsüberwachung visualisiert die gesamte
Energieverteilung und alle Betriebsdaten auf Mittel- und Niederspannungsebene
und listet Alarme über die Standorte hinweg auf. Eine zentrale Service-Cloud
für Patches, Updates, Benutzermanagement mit Multi-Faktor-Authentifizierung und
einer Angriffserkennung SIEM machen die Anlagen NIS-2-konform.
Die Cloud-Lösung
Electrification X – Dynamik Load Management ermöglicht jederzeit Einblick in Status
und Auslastung des Ladenetzes für den effizienten Ladevorgang der Elektrofahrzeuge.
Dank dynamischem Lastmanagement und remote Steuerung der digitalen
E-Ladestation werden mögliche Leistungsbeschränkungen durch den
Verteilnetzbetreiber und damit kostspielige Grenzwertverletzungen vermieden.
„Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die Verknüpfung der
realen und der digitalen Welt. Die Ortsnetzstationen stellen das physische
Herzstück der Energieversorgung der Ladeinfrastruktur von Aral dar. Aber ohne
die Verknüpfung mit der digitalen Welt, bliebe jede Anlage ein Kosmos für sich.
Mit der zentralen Anknüpfung stellen wir eine effiziente und gesicherte
Ladeinfrastruktur zur Verfügung und gehen zusammen mit Aral pulse den Weg für
eine nachhaltige und elektrifizierte Mobilität“, sagt Stephan May, CEO Electrification and Automation
bei Siemens Smart Infrastructure.
Der Ausbau von circa 350 weiteren Ortnetzstationen ist
bereits in Arbeit.
Electrification X, das auf skalierbaren
Cloud-Services basiert, ermöglicht Management, Optimierung und Automatisierung
der anspruchsvollen Elektrifizierungsinfrastruktur von Gewerbe-, Industrie- und
Versorgungsunternehmen. Als Teil von Siemens Xcelerator, einer offenen
digitalen Business-Plattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation
und Wertschöpfung, wird die IoT-Suite Electrification X nach den zentralen
Designprinzipien Interoperabilität, Flexibilität, Offenheit, Verfügbarkeit
„as-a-Service“ und höchsten Standards für Cybersicherheit entwickelt.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2024 hatte das Geschäft weltweit rund 78.500 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 75,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 9,0 Milliarden Euro. Zum 30.09.2024 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 312.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.