Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung29. November 2022Smart InfrastructureFrankfurt
Siemens bietet hohe Leistung durch Schutzrelais mit dualer Versorgung

Reyrolle 7SR46
Da sich Ortsnetzstationen häufig an einem entlegenen Standort befinden, haben sie oft keine
gesicherte Stromversorgung, um den Betrieb von elektronischen Geräten wie
Schutzrelais aufrechtzuerhalten. Das Relais 7SR46
wird von den Stromwandlern der ankommenden Leitung mit Energie versorgt. Das
7SR46 ist speziell darauf ausgelegt, sehr schnell hochzufahren, und verfügt
über eine dedizierte Schnellauslösung bei Zuschaltung auf Leitungsfehler.
Das 7SR46 ermöglicht zusätzlich zur Versorgung über
Stromwandler auch den Anschluss einer Hilfsbatterie und bietet so noch mehr
Flexibilität und Sicherheit. Dies sorgt für Redundanz beim Ausfall der internen
Batterie.
Das 7SR46 ist in einem kompakten Einbaugehäuse (Höhe 104
mm x Breite 185 mm x Tiefe 79 mm) untergebracht. Auf der Vorderseite befinden
sich ein einfach zu bedienendes Display und Tasten, mit denen das Relais
programmiert sowie Störschriebe und Messwerte angezeigt werden können. Vier
LEDs zeigen den Status des Relais an; eine mechanische Auslöseanzeige (Trip
Flag) ist ebenfalls vorhanden. An der Vorderseite des Geräts befindet sich auch
ein USB-Port zum Anschluss an einen PC. Wenn keine
andere Stromquelle verfügbar ist, kann die Stromversorgung über den USB-Port
erfolgen. Der USB-Port ermöglicht außerdem eine Plug-and-Play-Verbindung zum
Software-Tool Reydisp, mit dem das Gerät programmiert sowie
Störschriebe und Ereignisinformationen heruntergeladen werden können. Die
interne Batterie ermöglicht die Programmierung des Geräts und das Herunterladen
von Ereignis- und Störschrieben, auch wenn keine Stromquelle angeschlossen ist.
Auf der Rückseite des Geräts befinden sich benutzerfreundliche steckbare
Klemmen für die RS485-Kommunikationsschnittstelle (Modbus RTU und IEC
60870-103), die Hilfsspannungsversorgung, die binären Ein- und Ausgänge, den
Eingang für die externe Schnellauslösung, den Ausgang für eine externe Auslösanzeige
und einen Impulsausgang zur Auslösung des Leistungsschalters mit Niedrigenergie-Auslösespule.
Die Stromwandler (Typ 5P80) werden über
Ringkabelschuhe angeschlossen. Auf der Rückseite des Relais ist außerdem ein
übersichtliches Beschaltungsbild zu finden.
Das 7SR46 erfüllt strenge Produktprüfungsnormen und
eignet sich ideal für den Einsatz in Ortsnetzstationen, die über keine
gesicherte Stromversorgung verfügen. Das 7SR46 ist zu einem äußerst
wettbewerbsfähigen Preis erhältlich und bietet umfassenden und zuverlässigen
Schutz für Mittelspannungsanwendungen.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.com/smartinfrastructure.
www.siemens.com/smartinfrastructure.
Weitere Informationen zum Reyrolle 7SR46 finden Sie
unter
www.siemens.de/7SR46
www.siemens.de/7SR46
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für
heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der
Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen,
Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden
ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten,
Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der
Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden
im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln
– und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz
von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30.
September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQSIPR202211286612DE