Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. September 2019Gas and PowerHouston
Schwimmende Kraftwerke von Siemens unterstützen New York Citys Energiestrategie
SeaFloat-Kraftwerke
Zwei schwimmende SeaFloat-Kraftwerke,
die mit jeweils
vier SGT-A65 Gasturbinen ausgestattet sind.
Download JPGvier SGT-A65 Gasturbinen ausgestattet sind.
New York Citys anspruchsvoller Energiemarkt
Da sich New Yorks Energiemarkt wandelt und zunehmend auf fluktuierenden Energiequellen basiert, muss New York City eine zuverlässige Stromversorgung aufrechterhalten und gleichzeitig potenzielle Schadstoffemissionen reduzieren. Bis 2030 will die Stadt mit ihren mehr als 8,5 Millionen Einwohnern 70 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Wenn Solar- und Windkraft den Bedarf nicht decken können, werden Spitzenlast-Einheiten mit Schnellstartfähigkeit wie die Gowanus Power Barge Generating Station immer wichtiger - insbesondere in Ballungsräumen wie Southwest Brooklyn. Die neuen Anlagen sind zuverlässig, können Schadstoffemissionen reduzieren und bei Bedarf flexibel an einen anderen Ort umgezogen werden.
Die Gowanusanlage verfügt bisher mit vier Power Barges über eine Stromerzeugungskapazität von 640 MW. Die Anlage wurde in den frühen 1970er Jahren errichtet und nähert sich nun dem Ende ihrer Lebensdauer. Mit den zwei modernen schwimmenden Anlagen von Siemens reduziert die Astoria Generating Company die Gesamtzahl der Power Barges von vier auf zwei. Zusätzlich kann sie zwei Power Barges in der nahegelegenen Narrows Station außer Betrieb nehmen. Siemens wird acht SGT-A65-Gasturbinen mit Generatoren liefern – vier auf jedem Power Barge, inklusive eines Steuerungssystems. Die Turbinen werden primär mit Erdgas betrieben.
"Als ganzheitliche Lösung werden die neuen SeaFloat Power Barges helfen, potenzielle Emissionen in New York City zu reduzieren und durch zuverlässige Stromversorgung das lokale Netz zu stabilisieren," sagte Karim Amin, CEO Power Generation bei Siemens Gas and Power. "SeaFloat vereint die Vorteile unserer bewährten Kraftwerkstechnik mit der bei Spitzenlasten erforderlichen Mobilität und Flexibilität."
Die aeroderivative Gasturbine SGT-A65 (Industrial Trent 60) liefert im Simple-Cycle-Betrieb bei einem Wirkungsgrad von 41,8 Prozent bis zu 76 MW für das Astoria-Projekt. Mit ihrer schnellen Kaltstartfähigkeit und ihrem langen Lebenszyklus kann diese Anlage das Netz rasch mit Strom versorgen, um die schwankende Einspeisung aus erneuerbaren und anderen Energiequellen zu kompensieren. Dies macht die Turbine zu einer idealen Lösung für Spitzenlasten. Die 115 SGT-A65-Gasturbinen weltweit haben bisher mehr als 1,8 Millionen Betriebsstunden geleistet.
Siemens und
Astoria unterzeichneten auch einen Langzeitservicevertrag mit einer Laufzeit
von 20 Jahren. Dieser wird den optimalen und besonders effizienten Betrieb der
Gasturbinen und Generatoren unterstützen. Der Vertrag umfasst Ersatzteile und
Reparaturen sowie Außendienstleistungen, Programmmanagement und Angebote aus
dem "Omnivise Digital Services"-Portfolio von Siemens, einschließlich
Fernüberwachung und -diagnose.
"Da New Yorks
Energiemarkt zunehmend auf fluktuierende Quellen wie Wind- und Solarenergie setzt,
müssen wir eine zuverlässige Versorgung sicherstellen. Diese hochmodernen Anlagen
bieten die schnellstartfähige Stromversorgung, die wir brauchen und senken gleichzeitig
potenzielle Schadstoffemissionen. Das Beste daran: Weil sie auf Barken liegen, können
sie sich an Klimaveränderungen wie den steigenden Meeresspiegel oder vermehrten
Sturmfluten anpassen. Zudem können wir sie umziehen, wenn der Strom an einer
anderen Stelle gebraucht wird," sagte Mark Sudbey, CEO der Astoria
Generating Company.
Infografik: SeaFloat
Schwimmende Kraftwerke von Siemens unterstützen
New York Citys Energiestrategie.
Download PNGNew York Citys Energiestrategie.
SeaFloat-Lösungen
Variationen des
SeaFloat-Kraftwerks können als Grundlast oder Notfallsicherung bei bestehenden
Kraftwerken in Spitzenlast, bei Ausfällen oder im Katastrophenfall
unterstützen. SeaFloat-Kraftwerke können mit einer Meerwasserentsalzungsanlage
erweitert werden. Diese liefert sauberes Wasser und hilft Krankheiten
vorzubeugen. Es sind verschiedene Konfigurationen für Gasturbinen und Gas- und
Dampfkraftwerke möglich. So können gemeinsam mit dem Kunden passende Lösungen
für die jeweiligen Anforderungen entwickelt werden.
SeaFloat-Kraftwerke
basieren auf bewährten und zuverlässigen Komponenten, die für den Einsatz auf schwimmenden
Anlagen angepasst wurden. Sie können an allen Orten eingesetzt werden, die über
das Meer oder große Wasserwege erreichbar sind, und erfordern kaum Investitionen
in Landkauf. SeaFloat wurde so kompakt wie möglich konzipiert und setzt damit
neue Maßstäbe in punkto Leistungsdichte. Der Bau des Kraftwerks und ein Großteil
der Inbetriebnahme werden standardisiert und unter strengster Kontrolle in
einer der weltweit führenden Werften durchgeführt. Dies ermöglicht eine kurze
Lieferzeit. Die Infrastruktur an Land, wie die Installation von Umspannwerken,
Übertragungsnetzen oder Zugangsstraßen, ist unabhängig vom Bau der Anlage. Dies
ermöglicht eine wesentlich schnellere Abwicklung für derartige
Infrastrukturprojekte. Typische Anwendungsfälle sind die Stromversorgung
abgelegener Orte wie Inseln, die Entwicklung von Industriestandorten entlang
der Küste oder an großen Flüssen (beispielsweise Chemie- und Meerwasser-entsalzungsanlagen)
sowie "Brownfield"-Anwendungen.
Weitere Informationen
zu SeaFloat finden Sie unter
www.siemens.com/seafloat (Englisch)
Weitere Informationen über Siemens Omnivise Digital Services finden Sie unter
www.siemens.de/omnivise-fleet-management
Weitere Informationen zu Siemens Gas and Power finden Sie unter
www.siemens.de/energy
www.siemens.com/seafloat (Englisch)
Weitere Informationen über Siemens Omnivise Digital Services finden Sie unter
www.siemens.de/omnivise-fleet-management
Weitere Informationen zu Siemens Gas and Power finden Sie unter
www.siemens.de/energy
Zu dieser Meldung
Social Media
Siemens Gas
and Power (GP) ist
globaler Vorreiter im Energiebereich und adressiert gemeinsam mit seinen Kunden
die sich weiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft. GP
deckt ein breites Spektrum von Kompetenzen über die vollständige
Energiewertschöpfungskette ab und bietet ein umfassendes Portfolio für
Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber von Übertragungsnetzen
sowie die Öl- und Gasindustrie. Mit seinen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen
adressiert Siemens Gas and Power die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport
von Öl und Gas sowie die Stromerzeugung in zentralen und dezentralen
Wärmekraftwerken und die Stromübertragung. Siemens Gas and Power hat
seinen Sitz in Houston, USA. Mit über 64.000 Mitarbeitern ist GP in mehr als 80
Ländern weltweit vertreten und behauptet sich seit über 150 Jahren erfolgreich
als Technologieführer für die Energiesysteme von heute und morgen.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist
ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren
für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und
Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig
auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei
Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und
Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig
geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter
Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem
den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an
den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa
Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von
Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen
Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018,
das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0
Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September
2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weissmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Deutschland
91058 Erlangen
Deutschland
+49 (9131) 17-37750