Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung01. März 2018MobilityMünchen
RATP beauftragt Siemens mit der Lieferung des Zugbeeinflussungsystems für die Metro-Linie 14 des Grand Paris Express
"Die RATP sieht sich dem kontinuierlichen Wachstum von Paris und der Region Ile-de-France verpflichtet. Bereits seit Jahren vertraut sie dabei auf unsere CBTC-Lösungen. Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur tragen dazu bei, die Entwicklung der Region nachhaltig zu sichern. Achtteilige Züge, die im 85-Sekunden-Takt fahren, gewährleisten einen optimalen Betrieb. Siemens baut das Rückgrat des Grand Paris Express aus und ermöglicht es dem Betreiber RATP, noch komfortablere, effizientere und sicherere Verbindungen anzubieten", sagte Michael Peter, CEO der Siemens-Division Mobility.
Die bewährte Siemens-Technologie garantiert eine hohe Verfügbarkeit, maximalen Durchsatz und mehr Komfort für die Fahrgäste. Die Inbetriebnahme des Systems ist für 2024 geplant. Die Linie 14 wird dann pro Stunde in beiden Richtungen jeweils 40.000 Fahrgäste befördern – 10.000 mehr als heute – und so die am stärksten frequentierte Linie der Pariser Metro werden. Die Fahrgäste können dann direkt vom Flughafen Orly in das Stadtzentrum von Paris fahren und auch den Norden von Paris bis zum Bahnhof Saint-Denis Pleyel erreichen.
Die Linie 14 wird 28 Kilometer lang sein und 21 Haltestellen umfassen. Siemens ersetzt das bestehende CBTC-System auf den bereits existierenden Streckenabschnitten und an Bord der 35 Züge durch das nun bestellte System. Darüber hinaus wird Siemens das CBTC-System auf den Erweiterungsabschnitten und in der gesamten Zugflotte installieren, die bis 2024 auf insgesamt 72 Züge anwächst. Zum Vertragsumfang gehört neben der Leitstelle und der Einrichtung einer gemeinsamen Reserveleitstelle auch eine Schulungseinrichtung für den Zugbetreiber.
Zu dieser Meldung
@SiemensMobility
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Anne-Muriel Alexici
Siemens AG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
81739 München
+49 (89) 636-24407