Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Apr 2022Siemens MobilityMünchen
Neue U-Bahnen für München: SWM und MVG erhalten weitere Züge der neuesten Generation
V.l.n.r.: Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility; Ingo Wortmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG); Regierungspräsident Dr. Konrad Schober
Gleichzeitig mit
der Auslieferung des ersten Zugs aus der 2. Option haben die Stadtwerke München
das Unternehmen Siemens Mobility mit der Lieferung von weiteren 18
sechsteiligen U-Bahn-Zügen vom Typ C2 beauftragt. Siemens konnte sich in einer
europaweiten Ausschreibung als Anbieter durchsetzen. Damit sind insgesamt
künftig 85 C2-Züge im Netz der Münchner U-Bahn unterwegs.
Ingo Wortmann,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner Verkehrsgesell-schaft (MVG):
„Ich freue mich sehr, dass wir heute mit dem Start der Auslieferung der dritten
Lieferserie einen weiteren wichtigen Schritt bei der Modernisierung des
Fahrzeugparks der Münchner U-Bahn gehen. Der Fahrzeugtyp ist bereits seit 2016
bei uns im Einsatz, so dass wir mit der Bestellung weiterer Fahrzeuge dieser
Baureihe auf Bewährtes setzen, um den Austausch der in die Jahre gekommenen
A-Wagen schrittweise fortzusetzen“.
Albrecht
Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility: „Wir freuen uns sehr, dass wir
von den Stadtwerken München beauftragt worden sind, weitere 18 sechs-teilige
U-Bahn-Züge zu liefern. Damit erhöht sich die C2 Flotte, die Zuverlässigkeit
und Innovation verbindet, auf 85 Züge. Die C2-Züge verbessern den öffentlichen
Nahverkehr in unserer Heimatstadt München durch mehr Fahrgastkomfort, Kapazität
und Nachhaltigkeit.“
Regierungspräsident
Dr. Konrad Schober: „Der Ausbau des Nahverkehrs im Großraum München ist von
zentraler Bedeutung, denn dem ÖPNV kommt eine Schlüsselrolle bei der
Bewältigung des steigenden Verkehrsaufkommens zu. Als Technische
Aufsichtsbehörde für U-Bahn und Tram ist die Regierung von Oberbayern ein verlässlicher
Partner bei der Zulassung neuer Schienenfahrzeuge. Ich freue mich, dass wir
heute den ersten Zug der Baureihe C2.13 im Betriebshof in den Zulassungsprozess
überführen können. Die Inbetriebnahme der Fahrzeugserie C2 kann damit
kontinuierlich weitergehen.“
Die Fahrzeuge sind besonders umweltfreundlich und energiesparend. Bei der Aus-wahl der Materialien wurde auf umweltfreundliche Komponenten, die bis zu 97% recyclebar sind, geachtet. Selbstverständlich speisen die Züge wie alle modernen U-Bahn-Fahrzeuge beim Bremsen Energie ins Netz zurück. Somit verbessern die neuen Fahrzeuge die CO2-Bilanz in München weiter und machen den öffentlichen Nahverkehr in München noch nachhaltiger. Die Fahrzeuge werden im Siemens Mobility Werk in Wien hergestellt und in den Jahren 2024/2025 geliefert. Die Drehgestelle kommen aus dem Werk in Graz.
Zu dieser Pressemitteilung
Links
Social Media
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility.
Kontakt
Maximilian Kaltner
Stadtwerke München (SWM) / Pressereferent Bereich MVG
089 / 2361-6042