Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. November 2022Siemens Mobility GmbHMünchen
Neue ICE-Generation: Deutsche Bahn beauftragt Siemens Mobility mit Konzeptentwicklung
„Wir freuen uns sehr darüber, dass Siemens
Mobility einer von zwei konkurrierenden Anbietern ist, der mit der Entwicklung
eines neuen Fahrzeugkonzepts für Hochgeschwindigkeitszüge beauftragt wurde.
Damit ergibt sich für uns die Möglichkeit, die langjährige Partnerschaft mit
der Deutschen Bahn fortzusetzen. Bereits die Form der Zusammenarbeit ist
zukunftsweisend: Statt einen festgelegten Anforderungskatalog zu liefern,
werden die wichtigsten Merkmale der neuen ICE-Generation in gemeinsamer Arbeit
mit dem Kunden erarbeitet“ sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens
Mobility.
Durch die ganzheitliche Betrachtung werden
Bedürfnisse des Betreibers und der Fahrgäste mit dem Stand der Technik
abgeglichen. So entstehen neue Ideen, die das Bahnfahren noch attraktiver und
komfortabler machen. Die neue Zuggeneration soll entscheidend dazu beitragen,
das erklärte Ziel der Deutschen Bahn zu erfüllen: die Passagierzahlen im
Schienenpersonenfernverkehr bis 2030 zu verdoppeln.
Dabei setzt die DB auf maximal 400 Meter lange,
ca. 950 Sitzplätze und mindestens 300 km/h schnelle, einstöckige Züge, die
zusätzlich zum Fahrgastkomfort neue Maßstäbe auch bei der Energieeffizienz und
der technischen Verfügbarkeit setzen sollen. Siemens Mobility ist führend im
Bereich der einstöckigen, so genannten Single-Deck-Hochgeschwindigkeitszüge.
Weltweit sind bereits mehr als 1.000 Züge der
Siemens-Hochgeschwindigkeitsplattform Velaro im Einsatz.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.