Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung11. Juli 2018Building TechnologiesZug
Neue Funktionen für Synco IC: Fern-Zählerablesung und Energieüberwachung

Das Bild zeeigt Synco IC zur Fern-Zählerablesung und Energieüberwachung.
Mit Synco IC Energy Monitoring reduzieren Gebäudebetreiber den Energieverbrauch und ermöglichen gleichzeitig die Fernerfassung von Abrechnungsdaten. Das System kann bis 2.500 Funkmessgeräte oder 250 verdrahtete Zähler umfassen. Durch Fernerfassung von Abrechnungsdaten fallen das manuelle Sammeln von Daten und die entsprechende Anfahrten weg. Dies erhöht die Betriebseffizienz und spart Reise- und Personalkosten. Die automatische Datenerfassung und -validierung minimiert Ablesefehler und verhindert Zählermanipulation und Datenfälschung. Der Zugriff auf bzw. die Verwendung von Kundendaten lässt sich genau steuern, die Kundendaten werden geschützt.
Bis zu 100 Standorte können kostenlos angebunden werden. Damit eignet sich Synco IC ideal für den Einsatz in Facility-Management-Unternehmen, die ein umfangreiches Portfolio von kleineren Gebäuden verwalten. Auch für Städte und Gemeinden mit zahlreichen verteilten Gebäuden (z.B. Verwaltungsgebäude, Schulen oder Seniorenwohnheime) und für Unternehmen, die die Gebäudeautomationssysteme in ihren globalen Niederlassungen zentral steuern möchten, ist Synco IC hervorragend geeignet.
Die Inbetriebnahme von Synco IC Energy Monitoring geht schnell und einfach. Jeder Standort wird in wenigen Minuten im Plug-and-Play-Modus mithilfe von QR-Codes angebunden, während Zähler vor Ort automatisch ausfindig gemacht werden.
Gebäudebetreiber und -manager stehen kontinuierlich unter Druck, den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß in ihrem Immobilienportfolio zu senken. Synco IC bietet in einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche Funktionen zur Überwachung aller Steuer- und Zählerdaten von HLK-Anlagen. Die Benutzeroberfläche visualisiert Datentrends und ermöglicht den Vergleich von Energiekennzahlen in mehreren Gebäuden oder Mietbereichen, beispielsweise den Verbrauch pro Quadratmeter für unterschiedliche Energiearten wie Heizung, Kühlung, Heiß- und Kaltwasser oder Strom. Der Fernzugriff auf die Anlageneinstellungen auf Raum- oder Primärebene macht es dem Betreiber einfach, die optimale Energieeffizienz der HLK-Anlagen zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
Synco IC ist bereits an mehr als 15.000 Standorten weltweit installiert, die nun die Möglichkeit haben, die Fernablesung von Zählern für die Energieabrechnung, die Fernüberwachung von Energiekennzahlen und die Fernintervention zur Senkung des Energieverbrauchs einzuführen. Damit werden die Kosten für den Gebäudebetrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies
Weitere Informationen zum Thema Synco IC und Synco IC Energy Monitoring unter www.siemens.com/global/de/home/produkte/gebaeude/automation/synco.html
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.