Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung10. Dezember 2019Digital IndustriesNürnberg
Neue Firmware für die Steuerungen Simatic S7-1500 und Simatic S7-1200

SIMATIC S7-1500
Mit der Firmware V2.8 der Simatic S7-1500 CPUs kann nun auch
von außen über unterschiedliche IP-Netzwerke auf die Simatic S7-1500 Controller
zugegriffen werden. Sensible E-Mail-Daten werden über gesicherte E-Mails mit
Dateianhang geschützt und verschlüsselt übertragen. Ein innovierter Webserver
sorgt für eine einfache und sichere Datenintegration. Dadurch können Anwender
beispielsweise standardisierte Zugriffe auf Variablen für eigene Auswertungen
vornehmen. Darüber hinaus bieten die neuen Simatic S7-1500 CPUs vielfältige
Diagnosefunktionen: Der geräteübergreifende Projekttrace ermöglicht eine
bessere Anlagendiagnose – unabhängig von der beteiligten CPU. Erweitert wurden
auch die Diagnosefunktionen für den OPC UA-Server. Mit Online-Diagnose-View,
Diagnosepuffereinträgen und der OPC UA-Verbindungsanzeige können Kommunikationsfehler
schneller gefunden und behoben werden. Ein Neustart des OPC UA-Servers bei TIA
Portal-Downloads ist mit der neuen Firmware 2.8 nur noch nach Änderungen an OPC
UA-relevanten Daten notwendig, wodurch Ladezeiten verkürzt werden.

SIMATIC S7-1200
Die neue Simatic S7-1200
Firmware V4.4 verbessert die Konnektivität durch neue Kommunikationsfunktionen.
OPC UA Data Acess als Server ermöglicht eine standardisierte horizontale und
vertikale Kommunikation sowie die Erfüllung von industriespezifischen Standards
wie etwa OMAC PackML oder Weihenstephan.
Das ermöglicht dem Anweder
eine sichere verschlüsselte Übertragung sensibler Email-Daten sowie
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation mittels Datenzugriff.
Mit dem
Siemens OPC UA Modelling Editor (SiOME) können Anwender sowohl OPC UA
Informationsmodelle definieren, als auch bereits exitierende branchenspezifische
Companion-Spezifikationen auf der Simatic-Steuerung abbilden. Optional
erhältliche Push-In-Klemmenblöcke vereinfachen die Handhabung durch eine
werkzeuglose Montage.
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.