Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Mai 2022Digital IndustriesNürnberg
Mit KI und Digital Twin zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft
Auf der diesjährigen IFAT präsentiert Siemens, wie Digitalisierung und Automatisierung dazu beitragen, eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu fördern und zu optimieren.
Die realen Anwendungsszenarien dieser Technologien zeigt
Siemens live an einem Wassermodel. Das Model stellt eine typische
Pumpenanwendung aus der Wasser- bzw. Abwasseranlage dar. In verschiedenen
Szenarien demonstriert Siemens wie beispielsweise Pumpenverstopfungen vermieden
werden können, Prozesse mit den digitalen Zwillingen optimiert und die
industrielle Sicherheit von Wasseranlagen als kritische Infrastruktur sichergestellt
werden kann.
Ein wichtiger Hebel für eine effiziente und nachhaltige
Wasserwirtschaft ist der umfassende Einsatz von Digitalisierung. Durch die
Vernetzung und Verknüpfung von Prozess-, Planungs- und Betriebsdaten lässt sich
die gesamte technische sowie organisatorische Prozess-/Wertschöpfungskette
eines Wasser-Infrastruktursystems in digitalen Modellen von Bauwerken und
Anlagen, einem sogenannten digitalen Zwilling, abbilden. Mit der Lösung
PlantSight kann ein vollständiger und stets aktueller digitaler Zwilling der
Anlage erstellt werden, welcher die Steigerung der Anlagenleistung und
Optimierung des Betriebs über den gesamten Lebenszyklus der Anlage ermöglicht.
Zusammen mit den Partnern in der Wasser-/ Abwasserbranche " Zahnen
Technik“ und "Emscher Genossenschaft" präsentiert Siemens auf der
Messe die erfolgreichen PlantSight-Ansätze und -Projekte.
Smarte Applikationen für die Wasserindustrie
Mit den speziell für die Wasser-/ Abwasserbranche
entwickelten Siemens Water (SIWA)-Applikationen optimieren Betreiber unter
anderem die Energieeffizienz, vermeiden Wasserverluste, reduzieren
Gewässerbelastungen und realisieren vorausschauende Wartungsmaßnahmen. Abhängig
von den unterschiedlichen Anforderungen, denen Anlagenbetreiber gegenüberstehen,
bietet Siemens Applikationen für die Anwendung in der Cloud und für Edge an. Durch
Edge-Computing können beispielsweise große Datenmengen gesammelt und zeitnah
ausgewertet werden, um dann eine Vorhersage für Szenarien oder zum
Systemverhalten zu treffen.
Außerdem basieren einige der SIWA-Applikationen auf einem
KI-Algorithmus. Mithilfe der KI-Applikationen können Anlagenbetreiber
Trinkwassernetze und Abwassersysteme intelligent überwachen und optimieren
sowie schnell und vorausschauend auf Herausforderungen wie Verunreinigungen des
Grundwassers durch Blockaden im Kanalisationskanälen oder Leckagen reagieren.
Leckagen vorzeitig und mit hoher Präzision identifizieren mit „SIWA LeakPlus“
Die intelligente Lösung nutzt einen KI-basierten Algorithmus,
um Anomalien im Rohrnetz zu identifizieren und zu klassifizieren. Um eine
zuverlässige Funktion zu gewährleisten, wird „SIWA LeakPlus“ zunächst mit vorhandenen
Durchfluss- und Druckdaten „trainiert“. Dadurch lernt das System, Anomalien vom
Regelbetrieb zu trennen und jeder Anomalie die richtige Ursache zuzuordnen.
Saubere Gewässer mit KI-basierter SIWA Blockage Predictor App
Durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz ermittelt die SIWA
Blockage Predictor-App die akute als auch sich entwickelnde Blockaden im
Abwassernetz, die zu Belastung vom Kanalisationsnetz und somit zum Austritt von
unbehandeltem Abwasser in die Umwelt führen kann. Dank vernetzten Assets werden
Anomalien frühzeitig erkannt, sodass drohende Blockaden vermieden werden
können.
Kostenoptimierter Pumpenbetrieb in Wasserversorgungssystemen mit „SIWA Optim“ und „SIWA OptimDynamics“
„SIWA Optim“ und „SIWA OptimDynamics“ sorgen für einen
vollautomatisierten und zugleich kosten- und energieeffizienten Pumpenbetrieb
in den Wasserversorgungssystemen. Betreiber profitieren hierbei von einer
Energie- und Kosteneinsparung von bis zu 15 Prozent. Durch Algorithmen erfasst
die SIWA Optim-App aktuelle Daten aus dem Prozessleitsystem der Anlage und
verknüpft diese mit den Daten von öffentlichen Versorgungsunternehmen und
Verbrauchsprognosen. Nach der Auswertung der Daten vor Ort oder im
cloudbasierten IoT-Betriebssystem Mindsphere, erhält der Betreiber sofortigen
Zugriff auf die für ihn relevanten Informationen. „SIWA OptimDynamics“
berechnet anhand einer hydraulischen Modellierung der Pumpstation die
effizienteste Lösung für den Transport des Trinkwassers. Spezielle Algorithmen die auf
Anlagen- und Betriebsmitteldaten sowie Verbrauchsprognosen basieren, reduzieren
den Energieverbrauch der Betriebsabläufe für Pumpen und Ventile.
Weitere Informationen zu Siemens auf der IFAT 2022 unter:
https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/messen-events/messen/ifat-2022.html
Mehr Informationen zum ganzheitlichen Siemens-Portfolio für die Wasser- und Abwasserindustrie:
https://new.siemens.com/de/de/branchen/wasser.html
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.