Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung19. März 2024Siemens MobilityBerlin
Milliardenprojekt pünktlich abgeschlossen: ICE 4-Flotte jetzt komplett
Copyright @Oliver Lang/Deutsche Bahn
Richard
Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG: „Siemens und DB haben
pünktlich geliefert. Der Ausbau der Flotte ist ein zentraler Hebel, um die
Ziele unserer Starken Schiene Strategie zu erreichen: Es geht uns darum, die Verkehrsleistung
im Schienenpersonenfernverkehr zu verdoppeln. Denn wer Bahn
fährt, schützt das Klima.
Sechs
Milliarden Euro haben wir allein in die 137 ICE 4-Züge investiert. Auch 2024
bringen wir alle drei Wochen einen neuen ICE für unsere Fahrgäste auf die
Schiene.“
Volker
Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Die Menschen in unserem Land
erwarten zurecht schnellstmöglich wieder verlässliche und pünktliche Züge. Die
Modernisierung des Fuhrparks ist ein wesentliches Element, Störungen zu
minimieren. Bis 2030 werden darum rund 12 Milliarden Euro in neue Fernverkehrszüge
fließen, die ICE-Flotte auf 450 ICE-Züge anwachsen und das durchschnittliche
Alter der ICE- und Intercity-Züge so von heute 18 auf dann 12 Jahre sinken. In
Kombination mit der Generalsanierung des Netzes stehen damit alle Signale auf
Besserung.“
Manja
Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes
Berlin: „Moderne, zeitgemäße Züge sind wichtig für
die Attraktivität der Schiene in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Wäre
die Dekarbonisierung des Verkehrsbereichs ein Kartenspiel, dann könnte man den
ICE 4, dessen Flotte insgesamt 105.000 Sitzplätze hat, als Trumpf-Ass
bezeichnen.“
Roland
Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG: „Die pünktliche Auslieferung des letzten
ICE 4 ist ein großer gemeinsamer Erfolg der Deutschen Bahn und Siemens. Als
längster Zug der ICE-Flotte hat er rund 25% mehr Sitzplätze, und weil er
gleichzeitig leichter und aerodynamischer ist, braucht er 30% weniger Energie
als vorherige Modelle. Jeder Zug ersetzt in seinem Leben 20.000 Autos und spart
bis zu 400.000 Tonnen CO2 ein. Jeder ICE auf der Strecke ist gut für das Klima,
die Mobilität und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mein besonderer Dank
gilt den Teams bei der DB, Siemens und unseren Partnern für diese tolle
Leistung.“
Insgesamt
erhielt die DB 137 ICE 4-Züge in unterschiedlichen Varianten. Neben den 37
7-Teilern sind 50 12-teilige Züge sowie 50 13-teilige XXL-ICE-Züge im Einsatz. Letztere
bieten fast 1000 Sitzplätze – so viele wie nie zuvor in einem ICE und fünfmal
mehr als in einem Mittelstreckenflugzeug. Diese Züge fahren auf besonders stark
nachgefragten Linien, etwa von Hamburg über Nordrhein-Westfalen und über die
Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main nach Süddeutschland. Der ICE „Spree“ ist wie
die anderen 7-Teiler vor allem zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen unterwegs,
aber auch zwischen Frankfurt/Main, München, Salzburg und Klagenfurt.
Die
DB besitzt heute die modernste und mit über 400 Zügen die größte ICE-Flotte
aller Zeiten. Auch im Jahr 2024 wird sie zudem alle drei Wochen einen weiteren
ICE erhalten. Mit den Investitionen in die Modernisierung und Neuanschaffung
von Zügen treibt die DB ihre Strategie für eine starke Schiene in Deutschland
weiter voran. Die DB hatte die Strategie 2019 initiiert und seitdem – trotz
widriger Umstände wie der Corona-Pandemie, des Ukrainekriegs und der
Energiekrise – konsequent umgesetzt mit dem klaren Ziel, die verkehrspolitischen
Sektorziele der Bundesregierung zu erreichen.
Fotos von der ICE-Taufe finden Sie ab 11:30 Uhr unter: DB Mediathek:
https://mediathek.deutschebahn.com/marsDB/ko/de/7586243
Copyright @Oliver Lang/Deutsche Bahn
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility
Kontakt
Michael Brinkmann
Leiter Kommunikation Personenverkehr, DB AG
+49 0 30 297-61030
Claas Belling
Head of Media Relations, Siemens Mobility GmbH
+49 0 1736901586