Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. September 2018Digital FactoryStuttgart
Mehr Effizienz und Flexibilität durch neue Applikationen für Sinumerik Integrate
Siemens präsentiert auf der AMB 2018 unter dem Motto "Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Implement now!" zwei neue Applikationen für die offene Digitalisierungsplattform Sinumerik Integrate.
Manage MyResources ist eine Softwarelösung zur Abbildung des Werkzeugkreislaufs – von der Einstellung über die Werkzeuglagerung bis zur Maschine – sowie ein Programmanagement zur Unterstützung der durchgängigen CAD/CAM-CNC-Kette. Die Applikation ermöglicht so eine besonders einfache Ressourcenoptimierung. Mit Optimize MyProgramming /NX CAM Editor kann der Anwender in CAM-erstellte NC-Programme direkt am Controller an der Maschine optimieren und anpassen sowie eine 3D-Vorschau des Werkzeugpfades erstellen. Das ermöglicht eine intuitive und transparente Darstellung verschiedener 3D-Geometrie-Parameter und erleichtert die Fehlersuche und -behebung innerhalb des gesamten Prozesses. Einzigartig ist, dass die Daten nach der Optimierung an der Maschine ebenfalls im NX CAM aktualisiert werden.
Sinumerik Integrate gehört mit MindSphere, dem offenen, cloudbasierten IoT-Betriebssystem und Siemens Industrial Edge zu den drei offenen, durchgängigen Digitalisierungsplattformen von Siemens. Damit können Maschinenbauer und -anwender erleben, wie Digitalisierung in der Fertigung umgesetzt wird und welche Potenziale sie bietet. Einzeln oder in Kombination bieten die Plattformen den Anwendern die Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungskette digital abzubilden und die komplette Bandbreite von maschinennahen, lokaler serverbasierten bis zu cloudbasierten datenbasierender Applikationen zu nutzen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975