Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung29. September 2022Smart InfrastructureZug, Schweiz
Mehr als normenkonform: Siemens stellt neues digitales Service-Portfolio für Brandschutz vor

„Bei Brandmeldeanlagen ist
die Normenkonformität nicht unbedingt gleichbedeutend mit Sicherheit“, sagte
Brad Haeberle, Senior Vice President, Services, Siemens Smart Infrastructure.
„Mit digitalen Services für den Brandschutz können wir über die bloße
Einhaltung von Brandschutzvorschriften hinausgehen und durch Daten und
intelligent genutzte Analysen Menschen und Sachwerte umfassend schützen. Die
Entwicklung intelligenter Schutzsysteme durch Cloud-Konnektivität entlastet Mitarbeitende,
vermeidet unnötige Störungen und verschafft Unternehmen dringend benötigte
Transparenz über ihre Prozesse, damit ein reibungsloser Betrieb und eine höhere
Systemverfügbarkeit gegeben sind.“
Mit einer Kombination aus
On-Site- und Above-Site-Services bietet das neue Portfolio Analyse-Services und
Ferndiagnose von überall aus und jederzeit an. Dies verschafft Transparenz über die Anlagen sowie die Voraussetzungen für einen proaktiven, vorausschauenden und resilienten Betrieb. Die intelligente Nutzung von Daten ermöglicht es
Kunden, proaktiv die Systemzuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, vollständige
Datentransparenz für die Bearbeitung von Ereignissen und Vorfällen zu
gewährleisten und so sichere sowie effiziente Gebäude zu schaffen: und das über
die Normenvorgaben hinaus.
Minimierung der Auswirkungen von externen Risikofaktoren
Mit Fire Safety Digital
Services wird der Verschmutzungsgrad von Brandmeldern kontinuierlich überwacht,
um ihre ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten. So wird verhindert,
dass Umwelt- und andere externe Risikofaktoren die Leistung der Brandmeldeanlagen
beeinträchtigen. Das eLogbook stellt außerdem sicher, dass alle Informationen
zu Ereignissen und Aktivitäten in der Brandmeldezentrale automatisch erfasst
und sowohl dem Bedienpersonal vor Ort als auch den Siemens-Technikern über das
Service-Portal zugänglich gemacht werden, damit Wissenslücken im System
geschlossen werden. Detaillierte digitale Aufzeichnungen ermöglichen eine
manipulationssichere und geschützte Datenspeicherung für die Historie der
Brandmeldezentrale und bieten Bedienern umfassende Datentransparenz, damit sie
zukünftige Maßnahmen priorisieren und sich auf Audits und Inspektionen
vorbereiten können.
Schnellerer Zugang zu Daten und Expertenwissen für rasches Handeln
Das Remote Service Center
von Siemens bietet On-Site- und Above-Site-Services für Ferndiagnose und
Instandhaltung. Über Remote-Betriebsunterstützung haben Kunden Zugang zu
Siemens-Experten für kontinuierliche Überwachung, Diagnose und operative
Unterstützung, um Probleme schnell zu beheben und sicherzustellen, dass ihre
Brandmeldeanlagen jederzeit funktionsfähig sind. Im Rahmen der Siemens Fire
Managed Services sorgen Siemens-Servicemitarbeiter dafür, dass die
Brandschutzanlage jederzeit alle Vorschriften erfüllt; bei einem Vorfall erhält
der Kunde relevante Handlungsempfehlungen. Durch kontinuierliche
Above-Site-Überwachung der Systeme können kritische Probleme angegangen und
Fehler proaktiv behoben werden, bevor sie zu einem Systemausfall, einer
Betriebsunterbrechung oder einem Sicherheitsrisiko führen. Managed Services
ermöglichen es Kunden außerdem, ihre Abläufe zu verbessern und ihre Kosten zu
senken, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss.
Mit der Sinteso Connect
App, die ebenfalls Teil des Portfolios ist und über eine permanente
Cloud-Konnektivität verfügt, können Gebäudenutzer, Facility-Manager und
Servicetechniker auf Brandschutzanlagen zugreifen, Live-Ereignisse überprüfen
und Push-Benachrichtigungen von aufgeschalteten Standorten erhalten.
Höhere Geschäftskontinuität durch störungsfreie Funktionsprüfungen
Disturbance-Free Testing
(DFT) ist ein auf DFTtechnology
basierender digitaler Service, der die Integrität von Brandmeldeanlagen
präventiv sicherstellt. DFT umfasst regelmäßige automatisierte Funktionstests
aller DFT-fähigen Peripheriegeräte in der Brandmeldeanlage sowie Berichte über
den Gerätezustand, automatische Analyse der Testergebnisse und automatische
Erstellung von Tickets, wenn Störungen gefunden werden.
Remote-DFT-Tests ergänzen
die Prüfungen vor Ort und ermöglichen es Unternehmen, über die reine Konformität
hinaus das Sicherheitsniveau zu verbessern und gleichzeitig einen ungestörten
Betriebsalltag zu gewährleisten. Im Störungsfall kann im Vorfeld per
Fernverbindung eine qualifizierte Systemdiagnose durchgeführt werden, damit
sich Störungen schnell beheben lassen.
Siemens ist eines der
ersten Unternehmen weltweit, das ein international gültiges
Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) für Remote- und digitale
Services nach ISO/IEC 27001 eingeführt hat. Die Technologieplattform von
Siemens wird regelmäßig auf wirksamen Schutz und kontinuierliche Verbesserung
geprüft und gewährleistet eine vollständig integrierte Tool-Landschaft für die
Bereitstellung von End-to-End-Services.
Die erstmals auf der Light
+ Building in Frankfurt (02. - 06. Oktober 2022) vorgestellten Fire Safety
Digital Services stellen eine Branchenneuheit dar und bauen auf dem
Sinteso-Angebot von Siemens auf - einem modularen, vernetzbaren
Brandmeldesystem für Meldung, Alarmierung, Evakuierung und Löschung. Fire
Safety Digital Services sind Teil eines umfassenden Portfolios von
Gebäudeservices von Siemens Smart Infrastructure und gehören zu Siemens
Xcelerator, einer digitalen und offenen Business-Plattform, die Technologie und
das Fachwissen von digitalen Gebäudeexperten kombiniert, um Kosten zu
senken, Umsatz und Wachstum zu fördern, Nachhaltigkeits- und gesetzliche
Anforderungen zu erfüllen und die Gebäudeleistung zu optimieren.
Weitere Informationen zum Thema Digitalisierung im
Brandschutz unter
https://new.siemens.com/de/de/produkte/gebaeudetechnik/brandschutz.html
Weitere
Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
www.siemens.de/smart-infrastructure
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQSIPR202209286563DE