[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Leistungsstärkste und effizienteste Siemens Gasturbine fertiggestellt
Schwertransport macht sich auf die Reise nach Großbritannien
Kraftpaket aus Berlin für eines der weltweit effizientesten GuD-Kraftwerke
Die größte, leistungsstärkste und effizienteste Gasturbine,
die Siemens bislang gefertigt hat, wurde heute in Berlin auf ein Transport-Binnenschiff
verladen und trat per Schubverband ihre Reise nach Keadby in Lincolnshire,
Großbritannien an. Der Transport führt zunächst über Binnenwasserstraßen
westwärts bis zum Hafen im niederländischen Rotterdam. Dort wird die Turbine
auf ein Küstenschiff verladen und an die englische Ostküste verschifft. Über
die Flüsse Humber und Trent erreicht sie nach rund zwölf Tagen Transportzeit
den Binnenhafen Keadby, wird anschließend vom Schiff gehoben und zur Baustelle
gefahren. 13 Meter lang, fünfeinhalb Meter hoch, mehr als 5 Meter breit und fast
500 Tonnen schwer ist das Kraftpaket mit dem Namen "SGT5-9000HL",
gebaut von Siemens Gas and Power im Berliner Werk für den 50-Hertz-Strommarkt.
Erst Anfang April konnte Siemens mit dem erfolgreichen First-Fire-Betrieb seiner
60-Hertz-Version in einem Kraftwerk im US-Bundesstaat North Carolina einen
weiteren Meilenstein für seine neue HL-Klasse vermelden.
Schwertransport macht sich auf die Reise nach Großbritannien
Kraftpaket aus Berlin für eines der weltweit effizientesten GuD-Kraftwerke
Die größte, leistungsstärkste und effizienteste Gasturbine,
die Siemens bislang gefertigt hat, wurde heute in Berlin auf ein Transport-Binnenschiff
verladen und trat per Schubverband ihre Reise nach Keadby in Lincolnshire,
Großbritannien an. Der Transport führt zunächst über Binnenwasserstraßen
westwärts bis zum Hafen im niederländischen Rotterdam. Dort wird die Turbine
auf ein Küstenschiff verladen und an die englische Ostküste verschifft. Über
die Flüsse Humber und Trent erreicht sie nach rund zwölf Tagen Transportzeit
den Binnenhafen Keadby, wird anschließend vom Schiff gehoben und zur Baustelle
gefahren. 13 Meter lang, fünfeinhalb Meter hoch, mehr als 5 Meter breit und fast
500 Tonnen schwer ist das Kraftpaket mit dem Namen "SGT5-9000HL",
gebaut von Siemens Gas and Power im Berliner Werk für den 50-Hertz-Strommarkt.
Erst Anfang April konnte Siemens mit dem erfolgreichen First-Fire-Betrieb seiner
60-Hertz-Version in einem Kraftwerk im US-Bundesstaat North Carolina einen
weiteren Meilenstein für seine neue HL-Klasse vermelden.
Um die 50-Hertz-Version der HL-Klasse zu testen, errichtet Siemens für den britischen Energieversorger SSE Thermal das Kraftwerk Keadby2. Die neue Gasturbine setzt in puncto Leistung, Wirkungsgrad, Life Cycle Costs und Betriebsflexibilität Maßstäbe. Ihre Leistung von 593 Megawatt (MW) entspricht etwa der von 1400 Porsche 911 Turbo. Nach der Testphase wird die Gasturbinenanlage zu einem hocheffizienten Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk erweitert. Hier läuft die Maschine dann zu weiterer Höchstleistung auf: 840 MW und ein Spitzenwirkungsgrad von über 63 Prozent sind das Ergebnis. Der höhere Wirkungsgrad spart Brennstoff und verringert gleichzeitig den CO2-Ausstoß in Keadby pro Jahr um rund 3,7 Millionen Tonnen im Vergleich zu bestehenden Kohlekraftwerken, die ersetzt werden.
„Die Auslieferung der ersten SGT5-9000HL-Gasturbine ist ein
wichtiger Meilenstein für das Keadby2-Projekt“, sagte Karim Amin, CEO der Division
Generation von Siemens Energy. „Ich bin froh, dass wir in diesen
herausfordernden Zeiten die Turbinenmontage trotz aller Einschränkungen
aufgrund von Covid-19 abschließen konnten und es erfolgreich geschafft haben,
die Maschine auf ihre Reise an den Kraftwerksstandort in Großbritannien zu
schicken“, ergänzte Amin.
Die SGT5-9000HL misst 13 Meter in Länge und jeweils fünf Meter in Höhe und Breite. Das fast 500 Tonnen schwere Kraftpaket verließ seine Produktionsstätte in Berlin, um seine zwölftägige Reise nach Großbritannien anzutreten.
Die Leistung dieser HL-Klasse Gasturbine reicht aus, um die
Bevölkerung einer Stadt mit 3,3 Millionen Einwohnern mit Strom zu versorgen. Im
Jahr 2021 soll die neue Turbine in Keadby erstmals starten. SSE Thermal wird die
Anlage nach erfolgreichem Probebetrieb 2022 in den kommerziellen Betrieb übernehmen.
Gasturbinen verbinden in einzigartiger Weise den klassischen
Schwermaschinenbau mit ultramoderner Fertigungstechnologie. Tonnenschwere und
winzige Bauteile - insgesamt mehrere Tausend Einzelteile - werden mit
fortschrittlichsten Methoden in Uhrmacher-Präzision gefertigt und zusammengefügt.
Die HL-Gasturbinen von Siemens vereinen eine Reihe neuer,
bereits getesteter
Technologien und Konstruktionsmerkmale mit dem Besten aus
bisherigen
Erfahrungen. Aus dieser Kombination entsteht ein
Technologieträger, der sowohl
die Effizienz als auch die Leistung auf eine neue Ebene hebt.
Die HL-Klasse
eröffnet damit den Weg hin zu höheren Wirkungsgraden.
Mehr als 1000 Gasturbinen haben das Siemens-Werk in der
deutschen Hauptstadt bislang verlassen. Sie gingen an Kunden in mehr als 60
Ländern. Die Gesamtleistung dieser Gasturbinen reicht aus, um den
durchschnittlichen Strombedarf von etwa einer Milliarde Menschen zu decken.
Als Teil eines neuen Gas- und Dampfturbinenkraftwerks wird die bisher größte, leistungsstärkste und effizienteste Gasturbine von Siemens über einen Spitzenwirkungsgrad von 63 Prozent und eine Leistung von 840 Megawatt verfügen – genug, um eine Stadt mit 3,3 Millionen Einwohnern mit Strom zu versorgen.
In der
Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG ist das global aufgestellte Energiegeschäft des Siemens-Konzerns gebündelt, der seit mehr als 150 Jahren gemeinsam mit seinen Kunden an Lösungen für die sich weiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft arbeitet. Mit dem geplanten Börsengang wird das Energiegeschäft künftig als Siemens Energy eigenständig agieren. Siemens Energy wird ein breites Spektrum von Kompetenzen entlang der Energiewertschöpfungskette abdecken und ein umfassendes Portfolio für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber von Übertragungsnetzen, die Öl- und Gasindustrie sowie andere energieintensive Branchen anbieten. Mit ihren Produkten, Lösungen, Systemen und Dienstleistungen wird Siemens Energy die Branchen Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas, Strom- und Wärmeerzeugung in zentralen und dezentralen Wärmekraftwerken sowie Stromübertragung und Technologien für die Energiewende einschließlich der Energiespeicherung und Sektorkopplung adressieren. Die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy wird das zukunftsorientierte Portfolio abrunden. Mit der Verpflichtung, eine treibende Kraft der Dekarbonisierung der globalen Energiesysteme zu werden, will Siemens Energy ein bevorzugter Partner für Unternehmen, Gesellschaften und Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft sein. Mit rund 90.000 Mitarbeitern weltweit wird Siemens Energy die Energiesysteme von heute und morgen mitgestalten.
www.siemens.com.