Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. März 2018Process Industries and DrivesNürnberg
Industrielle Cybersecurity-Lösungen von Secure-NOK für Siemens Ruggedcom-Portfolio
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Secure-NOKTM AS is a Norwegian industrial cybersecurity company with headquarters in Hamar, Norway and offices in Houston, TX (US). The company was established in 2010 and is comprised of an international team with extensive experience in controls and automation systems cybersecurity, including SCADA and embedded systems.
Secure-NOK operates in a number of industrial cybersecurity market segments, including Power Utilities, Oil &Gas Installations, Transportation Systems, Critical Manufacturing and Aviation. The company's core technology,
SNOK™ , monitors Industrial Automation and Control Systems (IACS) from the inside to detect cyber-attacks. Secure-NOK's unique approach combines network and endpoint monitoring with anomaly behavior detection. This reduces blind spots in the infrastructure and enables detection of known as well as unknown cyber-attacks at an early stage. Through its core technology, Secure-NOK enables well-informed security decisions by providing asset owners and operators with early warnings of cybersecurity events.
Further information is available on the Internet at www.securenok.com.
Secure-NOK
Secure-NOK operates in a number of industrial cybersecurity market segments, including Power Utilities, Oil &Gas Installations, Transportation Systems, Critical Manufacturing and Aviation. The company's core technology,
SNOK
Further information is available on the Internet at www.securenok.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616