Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. September 2017Power and GasBangkok
Industriegasturbine SGT-800 bietet noch mehr Leistung und höheren Wirkungsgrad

Das Bild zeigt die Industriegasturbine SGT-800 von Siemens.
"Die bisher leistungsstärkste SGT-800 richtet sich vor allem an industrielle Stromerzeuger und Öl- und Gasunternehmen mit besonders hohem Energiebedarf", betont Nick Muntz, CEO der Siemens Business Unit Distributed Generation. "Wir tragen damit der weltweit steigenden Nachfrage nach dezentraler Stromerzeugung Rechnung und bieten für solche Anwendungen ein High-End-Produkt."
Die 57-MW-Version folgt der Designphilosophie, die Leistung in kleinen Schritten zu erhöhen und sich dabei eng am bewährten und verlässlichen Design der SGT-800 zu orientieren. So hat Siemens nur Verbesserungen auf Basis bestehender und erprobter Technologien vorgenommen. Die höhere Leistung wurde unter anderem durch Verbesserungen am Getriebe sowie durch eine höhere Effizienz beim Ein- und Auslass sowie am Innengehäuse erzielt. Gleichzeitig benötigt das Gasturbinen-Package durch ein verkürztes Design weniger Platz, während vorinstallierte Bauteile die Installationszeit auf der Baustelle verkürzen.
Weltweit wurde die SGT-800 bislang 325-mal installiert. Ein besonders wichtiger Markt für die Maschine ist die Region Asia Pacific mit mehr als 100 Installationen, davon allein 71 in Thailand. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die SGT-800 in ihrer Leistungsklasse zum Marktführer für GuD-Anwendungen entwickelt. Bis heute erreichte die installierte Flotte der SGT-800 über fünf Millionen Betriebsstunden. Die Entwicklung der Turbine, die ursprünglich unter dem Produktnamen GTX100 vermarktet wurde, geht auf das Jahr 1994 zurück. Die Markteinführung erfolgte 1997.
Auf der Power-Gen Asia in Bangkok präsentiert Siemens vom 19. bis 21. September das Upgrade der SGT-800 auf seinem Messestand W2.
Links
@Siemens_Energy
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.