Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung26. Mai 2025Siemens AGMünchen
Indiens Premierminister Shri. Narendra Modi gibt Startschuss für erste neue D9 – 9000 PS Elektrolokomotive
Der indische Premierminister Shri. Narendra Modi gab den Startschuss für
die erste der neuen D9 – 9000 PS Elektrolokomotiven im Werk der Indian Railways
in Dahod, Gujarat. Nach der Auftragsvergabe an Siemens Mobility für Design, Entwicklung,
Herstellung und Wartung von 1.200 Elektrolokomotiven mit 9000 PS fertigen die
Siemens-Werke in Nashik, Aurangabad und Mumbai kritische Komponenten des
Projekts, wobei die Endmontage im Werk der Indian Railways in Dahod erfolgt.
Die hochmoderne Anlage in Dahod, die in Rekordzeit von weniger als zwei Jahren
errichtet wurde, verfügt über modernste Eigenschaften wie VR-basiertes
Sicherheitstraining, einen Lokomotivsimulator und Rangierloks für effiziente
Wagenbewegungen.
„Der Besuch von Premierminister Modi ist ein bedeutender Meilenstein auf
unserem Weg zur Lieferung von 1.200 elektrischen Hochleistungslokomotiven für
Indien. Nach zwei Jahren intensiver Planung, technischer Umsetzung und
internationaler Zusammenarbeit lassen unsere Teams in Nashik, Aurangabad,
Mumbai und Dahod zusammen mit unserem Partner Indian Railways diese Vision
Wirklichkeit werden“, sagte Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. „Die D9 ist
ein Symbol für nachhaltigen Fortschritt und wird den Anteil der auf der Schiene
transportierten Güter in einem der größten Güterverkehrsmärkte der Welt
erhöhen. Die Lokomotiven haben das Potenzial, bis zu 800.000 Lkw zu ersetzen
und über ihren Lebenszyklus hinweg über 800 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen einzusparen.
Gemeinsam mit Indian Railways setzen wir neue Maßstäbe in Sachen
Schieneneffizienz und Umweltverträglichkeit.“
Jede der 1.200 Lokomotiven mit 9000 PS erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Die Lokomotiven, die eine Zugkraft von 5800
Tonnen haben, sind für den effizienten Gütertransport im weitverzweigten
Schienennetz Indiens konzipiert.
Siemens wird die Wartung dieser Lokomotiven über die
gesamte Nutzungsdauer von 35 Jahren durchführen. Die Lokomotiven sind mit
Siemens' Railigent X-Plattform für vorausschauende Wartung ausgestattet, die
höchste Verfügbarkeit und Leistung gewährleistet. Die fortschrittlichen
digitalen Tracking-Systeme, das Kavach-Sicherheitssystem und die
umweltfreundliche Antriebstechnologie machen diese Lokomotiven zu einem
Leuchtturm des modernen Schienenverkehrs.
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens Mobility
ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 41.900 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siemens.com/mobility