Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung10. Juni 2020Gas and PowerMünchen
HGÜ-Technik von Siemens verbindet Kreta mit dem griechischen Festland
Siemens wird in einem Konsortium mit einem der führenden Bauunternehmen in Griechenland, TERNA S.A. (Mitglied der GEK TERNA-Gruppe), zusammenarbeiten. Der EPC (Engineering, Procurement and Construction)-Vertrag für die schlüsselfertige Errichtung umfasst die Planung, Lieferung und Installation eines 1.000-MW-Konvertersystems mit einer Gleichspannung von ± 500 Kilovolt sowie eines Umspannwerks mit gasisolierter Schaltanlage (GIS) auf Kreta. Hinzu kommt ein 10-Jahres-Servicevertrag für die GIS und die Steuerungs- und Schutzsysteme beider HGÜ-Stationen. Die beiden Konverterstationen – eine in der Region Attika in der Nähe von Athen und die andere in der Nähe von Damasta im Norden Kretas – werden durch ein 330 Kilometer langes Gleichstromkabel verbunden sein. Terna ist verantwortlich für die Energieverteilungssysteme, die Bauarbeiten und die Errichtung aller Anlagen des HVDC-Projektes.
Die Energieversorgung Kretas basiert derzeit hauptsächlich auf ausgedienten, fossil befeuerten Kraftwerken, die bis Ende 2022 abgeschaltet werden sollen. Die HGÜ-Verbindung wird die Übertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen, der auf dem griechischen Festland produziert wird, auf die Insel ermöglichen. Dadurch wird die Verbindung in ihrem ersten vollen Betriebsjahr die CO2-Emissionen um 500.000 Tonnen reduzieren.
„Die HGÜ-Verbindung zwischen Attika und Kreta ist ein weiteres Beispiel für den Mehrwert, den Siemens Energy seinen Kunden bieten kann, um die globale Energiewende voranzutreiben. Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere bewährte hochmoderne HGÜ-Technik eine verstärkte Einbindung erneuerbarer Energien ermöglicht, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und die Netzsicherheit erhöht“, sagte Beatrix Natter, CEO der Division Transmission von Siemens Energy.
Beide Konverterstationen werden die HGÜ Plus-Technologie mit Voltage-Sourced Converters in modularem Multilevel Converter Arrangement (VSC-MMC) nutzen und Wechselstrom (AC) in Gleichstrom und Gleichstrom auf der anderen Seite der Verbindung wieder in Wechselstrom umwandeln. Das System kombiniert die Vorteile der HGÜ mit Vorteilen wie AC-Spannungssteuerung, Schwarzstartfähigkeit, minimierten Übertragungsverlusten, Netzstabilisierung und hoher Verfügbarkeit.
Weitere Informationen zu Siemens Gas and Power unter www.siemens.com/energy
Weitere Informationen zur
HGÜ finden Sie unter www.siemens.de/hvdc
Zu dieser Meldung
In der Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG ist das global aufgestellte Energiegeschäft des Siemens-Konzerns gebündelt, der seit mehr als 150 Jahren gemeinsam mit seinen Kunden an Lösungen für die sich weiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft arbeitet. Mit dem geplanten Börsengang wird das Energiegeschäft künftig als Siemens Energy eigenständig agieren. Siemens Energy wird ein breites Spektrum von Kompetenzen entlang der Energiewertschöpfungskette abdecken und ein umfassendes Portfolio für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber von Übertragungsnetzen, die Öl- und Gasindustrie sowie andere energieintensive Branchen anbieten. Mit ihren Produkten, Lösungen, Systemen und Dienstleistungen wird Siemens Energy die Branchen Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas, Strom- und Wärmeerzeugung in zentralen und dezentralen Wärmekraftwerken sowie Stromübertragung und Technologien für die Energiewende einschließlich der Energiespeicherung und Sektorkopplung adressieren. Die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Gamesa Renewable Energy wird das zukunftsorientierte Portfolio abrunden. Mit der Verpflichtung, eine treibende Kraft der Dekarbonisierung der globalen Energiesysteme zu werden, will Siemens Energy ein bevorzugter Partner für Unternehmen, Gesellschaften und Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft sein. Mit rund 90.000 Mitarbeitern weltweit wird Siemens Energy die Energiesysteme von heute und morgen mitgestalten. www.siemens.com.
Kontakt
Christina Hümmer
Gas and Power
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Deutschland
91058 Erlangen
Deutschland
+49 (9131) 17-45722