Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung14. Februar 2024Siemens MobilityMünchen
Flexibles Mietmodell für Regionalzüge: Smart Train Lease GmbH
Mireo Smart im Smart Train Lease Design
„Durch die Mobilitätswende ist der Markt für
Regionalzüge äußerst dynamisch. Betreiber suchen nach flexibleren und schnell
verfügbaren Angeboten, während neue Technologien die Nachhaltigkeit des
Schienenverkehrs noch weiter erhöhen. Mit der Smart Train Lease GmbH schaffen
wir ein Mietmodell für hochstandardisierte Nahverkehrszüge, das durch
Kostenposition, Zuverlässigkeit und Lieferzeit ein neues und attraktives
Angebot für unsere Kunden darstellt,“ sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling
Stock bei Siemens Mobility.
“Wir wollen die
Vermietung von Zügen so einfach wie die Anmietung eines Autos machen und so unseren
Beitrag zur Beschleunigung der Mobilitätswende zu leisten. Dadurch steigt die
Attraktivität der Schiene für die Fahrgäste und ermöglicht unseren Kunden kurzfristig
auf Anfrageanpassungen zu reagieren,“ sagt Benjamin Dobernecker, CEO Smart
Train Lease GmbH.
Der technologische Wandel von Diesel hin zu
alternativen Technologien wie Batterie und Wasserstoff führt zu erheblichen
Marktveränderungen mit vielfältigen Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Verkehrswende
vom Individualtransport hin zum öffentlichen Verkehr, das 49-Euro-Ticket und die
damit verbundene Vereinfachung des Bahnfahrens haben die Nachfrage nach Zügen
deutlich erhöht. Darüber hinaus gibt es mittlerweile zahlreiche private Eisenbahnverkehrsunternehmen,
die im Schienenpersonennahverkehr tätig sind und nach neuen und flexibleren
Angeboten suchen, um ihren Bedarf an neuen Zügen ohne langfristige Investitionsbindung
und mit wettbewerbsfähigen Raten decken zu können. Smart Train Lease bietet hier
eine schnelle und hochwertige Lösung.
Im Bahnbereich gibt es Mietangebote bisher nur
für langfristige Verträge mit einer Laufzeit von über zwölf Jahren, die zudem
mit Anschlussnutzung oder Restwertgarantien versehen sind. Für Triebzüge für den
Nah- und Regionalverkehr gibt es bisher kein Angebot für
eine kurz- und mittelfristige Vermietung von kleinen Flotten, insbesondere
nicht für moderne Regionalzüge mit alternativen Antrieben. Hier schafft die
Smart Train Lease GmbH einen neuen Markt.
Welche Züge kommen zum Einsatz?
Die bereits zugelassenen Mireo Smart-Züge stehen sofort zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch niedrige Lebenszykluskosten, einen geringen Energieverbrauch aus und sind technologisch fortschrittlich und optimal ausgestattet. Der Mireo Smart fährt eine Höchstgeschwindigkeit von 160km/h und ist in drei Varianten verfügbar: als Elektrotriebzug, als Batterie- oder Wasserstoffzug. Alle Züge sind zukunftssicher mit dem European Train Control System ETCS und Punktförmiger Zugbeeinflussung PZB ausgestattet. Der Mireo Smart bietet höchsten Komfort für die Fahrgäste mit einer Kapazität von 214 Sitzplätzen, 21 Fahrradstellplätzen, zwei Rollstuhlplätzen und einer Universaltoilette. Zusätzlich sind die Züge mit modernen Klimaanlagen, WLAN, Fahrgastinformationssystemen, Sicherheitsüberwachungssystemen und großen TFT-Monitoren im Einstiegsbereich ausgestattet.
Die bereits zugelassenen Mireo Smart-Züge stehen sofort zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch niedrige Lebenszykluskosten, einen geringen Energieverbrauch aus und sind technologisch fortschrittlich und optimal ausgestattet. Der Mireo Smart fährt eine Höchstgeschwindigkeit von 160km/h und ist in drei Varianten verfügbar: als Elektrotriebzug, als Batterie- oder Wasserstoffzug. Alle Züge sind zukunftssicher mit dem European Train Control System ETCS und Punktförmiger Zugbeeinflussung PZB ausgestattet. Der Mireo Smart bietet höchsten Komfort für die Fahrgäste mit einer Kapazität von 214 Sitzplätzen, 21 Fahrradstellplätzen, zwei Rollstuhlplätzen und einer Universaltoilette. Zusätzlich sind die Züge mit modernen Klimaanlagen, WLAN, Fahrgastinformationssystemen, Sicherheitsüberwachungssystemen und großen TFT-Monitoren im Einstiegsbereich ausgestattet.
Wie funktioniert das Mietmodell?
Das Ziel von Smart Train Lease ist es, die Vermietung so einfach wie möglich zu gestalten vergleichbar mit der Anmietung eines Pkws. Es gibt einen Standardvertrag mit verschiedenen Service-Optionen. Diese sind wählbar in Abhängigkeit von der vorhandenen Infrastruktur und des Knowhows der lokalen Werkstatt. Durch ein zentralisiertes Flotten-Instandhaltungsmanagement können auch Kleinstflotten mit kurzen Laufzeiten ohne umfangreiche Änderungen in der bestehenden Instandhaltungsorganisation in den laufenden Betrieb integriert werden. Standard Instandhaltungstätigkeiten können durch bestehendes Personal ohne aufwendige Schulung jederzeit selbst durchgeführt werden, für alle anderen Tätigkeiten unterstützt Smart Train Lease direkt vor Ort. Im Komplettpaket wird der ganze Zug inklusive Wartung vermietet.
Das Ziel von Smart Train Lease ist es, die Vermietung so einfach wie möglich zu gestalten vergleichbar mit der Anmietung eines Pkws. Es gibt einen Standardvertrag mit verschiedenen Service-Optionen. Diese sind wählbar in Abhängigkeit von der vorhandenen Infrastruktur und des Knowhows der lokalen Werkstatt. Durch ein zentralisiertes Flotten-Instandhaltungsmanagement können auch Kleinstflotten mit kurzen Laufzeiten ohne umfangreiche Änderungen in der bestehenden Instandhaltungsorganisation in den laufenden Betrieb integriert werden. Standard Instandhaltungstätigkeiten können durch bestehendes Personal ohne aufwendige Schulung jederzeit selbst durchgeführt werden, für alle anderen Tätigkeiten unterstützt Smart Train Lease direkt vor Ort. Im Komplettpaket wird der ganze Zug inklusive Wartung vermietet.
Management Team der Smart Train Lease GmbH: Christina Zollner (left) and Benjamin Dobernecker (right)
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility