Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung27. Apr 2022Digital IndustriesNürnberg
Flexibel, schnell und nachhaltig mit dem ganzheitlichen digitalen Zwilling für die Intralogistik
Unter dem Motto „Intelligent intralogistics – experience the flow“ präsentiert Siemens auf der diesjährigen Logimat, wie mit dem Digital Enterprise Portfolio ein ganzheitlicher digitaler Zwilling entwickelt wird.
Siemens demonstriert auf der Logimat anhand einer Dynamic Gapper
Applikation wie ein digitaler Zwilling dazu beiträgt, den neuen
intralogistischen Anforderungen gerecht zu werden. Bei dieser typischen
Intralogistikanwendung werden von zwei aufeinandertreffenden Förderbändern
Pakete mit unterschiedlicher Größe und Abständen zueinander auf ein gemeinsames
Förderband zusammengeführt, definiert vereinzelt und die Abstände zwischen den
Paketen reguliert. Der Technologiekonzern zeigt sowohl die reale Anwendung als
auch deren Simulation. Die präzise Simulation erfolgt,
bevor mit der eigentlichen Konstruktion begonnen wird. So kann die Applikation
virtuell optimiert und validiert werden, was die Entwicklungs- und Engineering-Zeit
für Maschinenbauer um bis zu 35 Prozent verringert. Betreiber von
Logistikzentren profitieren ebenfalls vom digitalen Zwilling, denn mit dessen
Hilfe lassen sich Inbetriebnahmezeiten ebenfalls um bis zu 40 Prozent verkürzen.
Die gesamte Hardware sowie die Steuerung mit allen Funktionen inklusive
Kommunikation, Safety und Webserver können im Rahmen einer virtuellen
Inbetriebnahme simuliert werden. Währenddessen kann die reale Applikation
gebaut und verkabelt werden und ist bereit für die eigentliche Inbetriebnahme. Diese
besteht dann hauptsächlich aus dem Laden des Programms in die CPU und der
Übertragung der Parameter in die Antriebe.
Die reale Applikation kann auch im Betrieb weiter optimiert werden.
Durch die Anbindung an eine Cloud- oder Edge-Plattform können während des
Betriebs wertvolle Prozessdaten gesammelt und analysiert werden. Das ermöglicht
den Betreibern von Intralogistikzentren, schnell auf Veränderungen wie
beispielsweise ein erhöhtes Liefervolumen reagieren zu können und nachhaltige, flexible
und skalierbare Prozesse zu schaffen.
Siemens begleitet Maschinenbauer und Betreiber von Logistikzentren, auf
dem Weg der digitalen Transformation. Das Digital Enterprise Portfolio bietet
hierfür ein integriertes Produktspektrum von softwarebasierten Systemen und
Automatisierungstechnologien in dessen Zentrum der digitale Zwilling steht.
Durch den Einsatz des digitalen Zwillings von Materialtransporteinrichtungen,
Lagerbetrieb und Performance wird die gesamte Wertschöpfungskette simuliert und
validiert und kann somit optimal und effizient gestaltet werden. Das steigert
durchgängig die Effizienz von Bau und Betrieb der Maschinen und Anlagen,
minimiert Fehlerquoten und Ausfallzeiten und verkürzt Entwicklungszeiten. Durch
das nahtlose Zusammenspiel von realer und digitaler Welt unterstützt der
Technologiekonzern dabei, die Produktivität und Flexibilität der Anlagen zu
erhöhen und so die Kosten und den Energieverbrauch von Logistikzentren
nachhaltig zu senken.
Weitere Informationen zu Siemens auf der Logimat finden Sie unter
www.siemens.com/presse/intralogistik und
www.siemens.de/logimat
Am
17. Mai 2022 findet das
Siemens Intralogistik Forum virtuell statt. Die Teilnehmer können ein virtuelles Warehouse erleben sowie an Fachvorträgen rund um das Thema Intralogistik teilnehmen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter
www.siemens.de/logimat
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.