Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. Mai 2023Siemens AGMünchen
Ergebnisveröffentlichung und Finanzkennzahlen Q2 GJ 2023
„Siemens setzt seine hervorragende Leistung fort
und erzielte mehrere Rekorde, darunter beeindruckende Margensteigerungen und
Allzeithochs bei den Ergebnissen bei Digital Industries und Smart
Infrastructure sowie einen erneuten Rekord im Auftragsbestand“, sagte Roland
Busch, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG. „Unsere sehr starken
Ergebnisse zeigen, dass wir die richtige Strategie, die richtige Technologie
und das richtige Team haben, um unsere Kunden dabei zu unterstützen,
wettbewerbsfähiger, resilienter und nachhaltiger zu werden.“
Roland Busch, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG
„Wir haben gehalten, was wir versprochen haben:
Unser hervorragendes Umsatzwachstum konnten wir in einen hohen Gewinn und
schließlich einen starken Free Cash Flow umwandeln. Das belegt unsere
Umsetzungsstärke und gibt uns die Zuversicht, den Ausblick zu erhöhen“, sagte
Ralf P. Thomas, Finanzvorstand der Siemens AG.
Ralf P. Thomas, Finanzvorstand der Siemens AG
Die komplette Ergebnisveröffentlichung und Finanzkennzahlen lesen Sie im PDF:
Ergebnisveröffentlichung Q2 GJ 2023, 1. Januar bis 31. März 2023: Hervorragende Leistung setzt sich fort – Ausblick erneut angehobenDie Finanzpublikationen können Sie im Internet unter
www.siemens.com/investor/de herunterladen.
Ausblick
Nach einer starken
ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2023 heben wir erneut unsere Prognose für das
Geschäftsjahr an.
Wir erwarten nun
für den Siemens-Konzern ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis
(bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite
von 9% bis 11% (zuvor 7% bis 10%) und weiterhin ein Verhältnis von
Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1.
Digital Industries
geht nun davon aus, im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzerlöswachstum auf
vergleichbarer Basis zwischen 17% und 20% (zuvor zwischen 12% und 15%) zu
erreichen. Die Ergebnismarge wird nun zwischen 22,5% und 23,5% (zuvor zwischen
20% und 22%) erwartet.
Smart
Infrastructure erwartet nun im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzerlöswachstum auf
vergleichbarer Basis zwischen 14% und 16% (zuvor zwischen 9% und 12%) und eine
Ergebnismarge in einer Bandbreite von 14,5% bis 15,5% (zuvor 13,5% bis 14,5%).
Mobility geht nun
davon aus, im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer
Basis zwischen 10% und 12% (zuvor zwischen 6% und 9%) zu erreichen. Die
Ergebnismarge wird weiterhin zwischen 8% und 10% erwartet.
Wir erwarten nun,
dass wir durch das profitable Wachstum unserer industriellen Geschäfte im
Geschäftsjahr 2023 ein höheres EPS pre PPA in einer Bandbreite von 9,60 € bis 9,90
€ (zuvor 8,90 € bis 9,40 €) erreichen werden. Einschließlich 2,01 € je Aktie im
zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2023 aus der teilweisen Wertaufholung einer
früheren Wertminderung auf die Beteiligung von Siemens an der Siemens Energy AG
erwarten wir ein EPS pre PPA in einer Bandbreite von insgesamt 11,61 € bis
11,91 €.
Von diesem
Ausblick sind Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sowie
wesentliche Wertminderungen und Wertaufholungen ausgenommen.
Presse-Event
Folgen Sie uns auf Twitter
Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen - insbesondere im Kapitel Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Zusammengefassten Lagebericht des Siemens-Berichts ( siemens.com/siemensbericht) sowie im Konzernzwischenlagebericht des Halbjahresfinanzberichts (sofern für das aktuelle Berichtsjahr bereits vorliegend), der zusammen mit dem Zusammengefassten Lagebericht gelesen werden sollte, - beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, sollten behördliche Entscheidungen, Einschätzungen oder Auflagen anders als erwartet ausfallen, sollten Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, Unruhen oder kriegerische Auseinandersetzungen, eintreten oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen - insbesondere im Kapitel Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Zusammengefassten Lagebericht des Siemens-Berichts ( siemens.com/siemensbericht) sowie im Konzernzwischenlagebericht des Halbjahresfinanzberichts (sofern für das aktuelle Berichtsjahr bereits vorliegend), der zusammen mit dem Zusammengefassten Lagebericht gelesen werden sollte, - beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, sollten behördliche Entscheidungen, Einschätzungen oder Auflagen anders als erwartet ausfallen, sollten Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, Unruhen oder kriegerische Auseinandersetzungen, eintreten oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.