Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Ergebnisveröffentlichung Q4 GJ 2011: Exzellentes Jahr stark beendet

Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG
Finanzielle Höhepunkte:
  • Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 5% auf 20,351 Mrd. €, mit Zuwächsen in allen Berichtsregionen und starkem Wachstum in den Schwellenländern. Organisch, also bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9% zu.
  • Der Auftragseingang lag mit 21,157 Mrd. € unter dem Wert des Vorjahresquartals. Auf organischer Basis legte er dagegen um 2% zu. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) lag bei 1,04 und der Auftragsbestand bei 96 Mrd. €.
  • Die Sektoren von Siemens setzten ihre starke Entwicklung fort. Das Ergebnis Summe Sektoren betrug 2,166 Mrd. €, einschließlich einer Wertminderung von 231 Mio. € im Solargeschäft.
  • Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten stieg auf 1,228 Mrd. € und das entsprechende unverwässerte Ergebnis je Aktie auf 1,33 €.
  • Außerordentlich hohe Zahlungsmittelzuflüsse in den Sektoren im vierten Quartal hoben den Free Cash Flow aus fortgeführten Aktivitäten auf 3,480 Mrd. € und damit deutlich über den Wert des starken Schlussquartals des Vorjahrs.
  • Für das Geschäftsjahr 2011 erreichte Siemens seine prognostizierten finanziellen Ziele. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf 73,515 Mrd. € und der Auftragseingang legte um 16% auf 85,582 Mrd. € zu. Das Ergebnis Summe Sektoren stieg im Vorjahresvergleich um 36% auf 9,093 Mrd. € und der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten erreichte 7,011 Mrd. €. Siemens schlägt eine Dividende von 3,00 € je Aktie im Vergleich zu 2,70 € für das Geschäftsjahr 2010 vor.
Den kompletten Earnings Release lesen Sie im angehängten PDF: Earnings Release
Die Finanzpublikationen können sie im Internet unter www.siemens.com/ir
-> Publications & Events herunterladen.
Mehr
Reference Number: AXX20111104d

Kontakt

Alexander Becker

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland

+49 (89) 636-36558