Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. November 2012Siemens AGMünchen
Einkauf auf bisheriger Erfolgsbasis zentraler Hebel für "Siemens 2014"
Auf diesem Fundament und der zugrundeliegenden Strategie sowie nach dem Aufbau eines globalen internen Netzwerkes, das nach anerkannten Regeln arbeitet und alle erforderlichen Hebel beherrscht, sollen weitere Einsparpotenziale im Rahmen von "Siemens 2014" durch eine stärkere Integration der SCM-Funktion mit den Geschäften erschlossen werden. Ein Ziel ist die weitere Vertiefung funktionsübergreifender Zusammenarbeit etwa zwischen SCM und Produktentwicklung gemäß "design to cost". Gemäß diesem umfassenden Ansatz wird in den Jahren 2013 und 2014 ein Ergebnisbeitrag von mindestens 3 Milliarden Euro angestrebt.
Die nun anstehende Weiterentwicklung und die von Barbara Kux vorgeschlagene Integration der Einkaufs-Funktion in die geschäftsführenden Einheiten wird in den kommenden Monaten unter ihrer Führung gemeinsam mit den CEOs der vier Sektoren erarbeitet und etabliert. Nach Abschluss dieses Überleitungsprozesses wird Barbara Kux nach Auslaufen ihres Vertrages aus dem Unternehmen ausscheiden. Alle weiteren personellen und organisatorischen Fragen in diesem Zusammenhang werden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2012 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 78,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,2 Milliarden Euro. Ende September 2012 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 370.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Oliver Santen
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-36669