Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. November 2023Siemens MobilityMünchen
Effizienz auf der Schiene: Offizieller Rollout des Mireo Smarts

"Der Mireo Smart ist eine
Antwort auf die Herausforderungen einer sich stetig wandelnden
Verkehrslandschaft und der steigenden Beliebtheit von Mobilität auf der
Schiene. Wir bieten Verkehrsbetreibern ein vorkonfiguriertes Fahrzeug, das
innerhalb kürzester Zeit geliefert werden kann und hohe Zuverlässigkeit
garantiert.“ sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility.
„Neu ist, dass wir den Mireo Smart nun auch mit alternativen Antrieben
anbieten. Mit der Ausweitung auf umweltfreundliche Antriebsmöglichkeiten,
ermöglichen wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität bei der Anpassung an
unterschiedliche Anforderungen der Streckennetze.“
Der Mireo Smart bietet Betreibern
im Regional- und Commuterverkehr einen effizienten Beschaffungsprozess, da er
nur maximal 18 Monate von der Beauftragung bis zur Betriebsaufnahme benötigt.
Verkehrsbetreiber können flexibel auf die steigende Nachfrage reagieren und
ihre Flotten ohne langwierige Verzögerungen erweitern. Durch ein
standardisiertes Grundkonzept, das gewisse Konfigurationsmöglichkeiten zulässt,
werden nicht nur die Anschaffungskosten reduziert, sondern auch der Betrieb
vereinfacht. Der Verkaufsprozeß erfolgt transparent und unkompliziert über ein
Datenblatt mit festen Konditionen, was die Bestellung von Zügen erleichtert. Zudem können Kunden beim Kauf einen
Servicevertrag mit einem Ersatzteil- und Instandhaltungspaket abschließen, um
den Betrieb maximal profitabel zu gestalten.
Mit einer Kapazität von 214
Sitzplätzen, 21 Fahrradstellplätzen und zwei Rollstuhlplätzen bietet der Mireo
Smart höchsten Komfort für seine Fahrgäste. Darüber hinaus sind die Züge mit
modernen Klimaanlagen, Internet an Bord, Fahrgastinformation sowie Sicherheitsüberwachungssystemen
und großen TFT-Monitoren im Einstiegsbereich ausgestattet. Gefertigt werden die
Züge am Fertigungs- und Entwicklungsstandort in Krefeld.
Weitere Informationen zur Siemens
Mobility GmbH finden Sie unter:
www.siemens.de/mobility
www.siemens.de/mobility
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.800 Menschen weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.com/mobility
Reference Number: HQMOPR202311216822DE