Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung26. März 2026Digital IndustriesNürnberg
Drivetrain Analyzer Onsite: Siemens präsentiert neue KI-gestützte On‑Premises‑Analytik für industrielle Antriebe
Drivetrain Analyzer Onsite (DTA Onsite) ist eine neue On‑Premises‑Analytiklösung für industrielle Antriebe.
Monitoring als neue Funktion für lokale Zustandsüberwachung
DTA Onsite - Monitoring erfasst hochauflösende, darunter ausgewählte,
über Precision Time Protocol (PTP) zeitsynchronisierte Sensordaten, die,
abhängig vom Anwendungsfall, über die Connection Modules Vibration (CM VIB),
Fast Process Parameters (CM FPP) und IOT (CM IOT) eingelesen werden. Dazu
gehören u. a. Vibrationsdaten, analoge Werte sowie Fingerprint‑Informationen, die lokal
vorverarbeitet und anschließend im System analysiert werden. Die
Bedienoberfläche bietet Anlagenübersichten, KPI‑Trenddarstellungen und detaillierte
Diagnoseansichten, die über einen Standard‑Webbrowser
zugänglich sind. Die integrierte Industrial‑AI erkennt
Abweichungen von üblichen Verhaltensmustern des Antriebsstrangs und liefert
Hinweise auf potenzielle mechanische Veränderungen oder beginnenden Verschleiß.
Alle Daten bleiben dabei innerhalb der eigenen Infrastruktur, da die Analytik
vollständig lokal auf dem industriellen PC ausgeführt wird.
Drivetrain Analyzer Onsite ergänzt das bestehende Cloudangebot
Mit Drivetrain Analyzer Onsite erweitert Siemens die Drivetrain‑Analytik erstmals um eine Lösung für Anwender, die eine rein lokale Datenverarbeitung bevorzugen. Die im vergangenen Jahr vorgestellte Drivetrain Analyzer Cloud adressiert übergreifende, cloudbasierte Analysen und Flottenbetrachtungen. DTA Onsite richtet sich hingegen an industrielle Umgebungen, in denen Datensouveränität, Latenzanforderungen oder abgeschottete Netzarchitekturen im Vordergrund stehen. Beide Systeme folgen derselben modularen Grundidee, unterscheiden sich jedoch in Betriebsmodell, Integrationsumfeld und regulatorischen Einsatzbereichen. Wie Drivetrain Analyzer Cloud, ist auch DTA Onsite Teil von Siemens Xcelerator.
DTA Onsite wird auf industriellen PCs betrieben und nutzt eine
containerisierte Softwarearchitektur. Die Lösung unterstützt offene und
dokumentierte Schnittstellen wie MQTT, gRPC und OPC UA und lässt sich damit in
SCADA‑Systeme, Edge‑Plattformen, industrielle IPC‑Umgebungen und
Instandhaltungssoftware integrieren. Datenströme aus Sensorik und
Automatisierungstechnik werden lokal zusammengeführt und über ein einheitliches
Monitoring‑Interface
visualisiert.
DTA Onsite Monitoring lässt sich in unterschiedlichsten industriellen
Umgebungen einsetzen und ist speziell für Anwendungen mit variablen Last‑, Drehzahl‑ und Betriebsprofilen ausgelegt.
Dazu gehören Produktionsmaschinen wie Extruder, Verpackungs‑ oder Textilmaschinen, bei denen
mechanische und prozessabhängige Veränderungen frühzeitig erkannt werden
müssen. Ebenso eignet sich die Funktion für Infrastrukturapplikationen wie
Pumpstationen, Kompressoren oder Förderlinien, die häufig kontinuierlich oder
in wechselnden Lastbereichen betrieben werden. Auch Motion‑Control‑Anlagen mit dynamischen
Bewegungsabläufen profitieren von der detaillierten Überwachung, da Lastspitzen
und wechselnde Betriebszustände systematisch erfasst und analysiert werden.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) befähigt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und diskreten Fertigungsindustrie, ihre digitale und nachhaltige Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu beschleunigen. Das innovative Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Umsetzung und Optimierung von Produkten und Produktion. Und mit Siemens Xcelerator – der offenen digitalen Business-Plattform – wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries seinen Kunden, eine nachhaltige Digital Enterprise zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.