Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung16. August 2017Power and GasErlangen
Dresser-Rand liefert Kernkomponenten für Offshore-Projekt der CNOOC in China

Core Engine der Gasturbine SGT-A30 RB
Penglai in der Bohai-Bucht ist eines der größten Offshore-Ölfelder Chinas und wurde 1999 entdeckt. Zum Lieferumfang für dieses Vorhaben gehören zwei Gasturbinenstränge des Typs SGT-A30 RB (ehemals Industrial RB211 GT62) zur Stromerzeugung. Die SGT-A30 RB-Turbinen für Penglai sind die ersten Offshore-Gasturbinen-Packages mit aeroderivativer Technologie, die das Dresser-Rand Geschäft an CNOOC liefert. Sie verfügen über eine ISO-Nennleistung von 30 Megawatt (MW). Die Gasturbine ist ein ausgereiftes Produkt mit kurzer Lieferzeit und minimalen Risiken für das Projekt. Aufgrund ihrer hohen Erzeugungskapazität ist die Turbine eine kostengünstige Lösung für herausfordernde Offshore-Anwendungen. Die Industrial RB211 wird seit mehr als 40 Jahren weiterentwickelt. Sie wurde weltweit mehr als 800 Mal installiert und verfügt über 37 Millionen Betriebsstunden.
Das 2012 entdeckte Dongfang-Gasfeld im Südchinesischen Meer hat einen hohen Erdgasdruck und hohe Temperatur. Der Lieferumfang umfasst drei SGT-600 Turbinenstränge zur Stromerzeugung für die Plattform. Jeder Strang beinhaltet Grundrahmen, Schmierölsystem, Kontrollpanel und Getriebe. Die SGT-600-Turbinenstränge mit einer Leistung von 25 MW sind eine weitere Referenz für den Einsatz dieses Turbinentyps in der Offshore-Stromerzeugung. Sie bieten die optimale Turbinengröße für den Strombedarf des Kunden.
"Beide Verträge zeigen das Vertrauen unserer Kunden. Dieses beruht auf der Qualität und dem hohen technologischen Entwicklungsstand unserer Stromerzeugungslösungen für den Offshore-Bereich, die unseren Kunden zu niedrigeren Lebenszyklus-Gesamtkosten verhelfen", sagte Matthew Chinn, Leiter New Equipment Solutions für das Dresser-Rand Geschäft.
Weitere Informationen zum Siemens Gasturbinen Portfolio finden Sie unter
www.siemens.com/gasturbines
Weitere Informationen zu Siemens auf der Offshore Europe 2017 finden Sie unter
www.siemens.com/oe2017
Weitere Informationen zum Siemens Gasturbinen Portfolio finden Sie unter
www.siemens.com/gasturbines
Weitere Informationen zu Siemens auf der Offshore Europe 2017 finden Sie unter
www.siemens.com/oe2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weißmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-85753