Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung11. November 2009Siemens AGMünchen
Dreidimensionale Bilder ergänzen Brustkrebsdiagnostik
Die Mammographie, die Röntgenuntersuchung der Brust, ist der Standard zur Früherkennung (Screening) von Brustkrebs. Die oft nur wenige Minuten dauernde Mammographie erfolgt bestenfalls mit strahlungsoptimierten, digitalen Röntgensystemen in Kliniken und spezialisierten radiologischen Praxen. Darüber hinaus wurden in ganz Deutschland bisher rund 500.000 Frauen in 25 fahrbaren regionalen Untersuchungseinheiten, so genannten „Mammographie-Trailern“ untersucht.
Die herkömmliche zweidimensionale Mammographie wird seit neuestem in ersten Diagnosezentren durch die so genannte Brust-Tomosynthese ergänzt. Diese stellt die Brust dreidimensional dar und liefert dem behandelnden Arzt damit noch mehr Informationen für seine Diagnose. Mithilfe der Tomosynthese kann er nun Auffälligkeiten besser erkennen, die etwa bei Überlappung von Gewebe mit herkömmlicher 2D-Technologie oft nicht entdeckt wurde.
Um schon beim ersten Verdacht für Klarheit zu sorgen, kann jetzt ein neues Ultraschallsystem als ergänzende Untersuchungsmethode Vorteile bringen: Der Brustscanner von Siemens erstellt dreidimensionale Ultraschallbilder des Gewebes, stellt selbst feinste Gewebeübergänge dar und erlaubt somit genaue Befunde bei der Untersuchung vor allem von Knoten, die auf bösartige Veränderungen hindeuten können. Dr. Frank Stöblen vom Diavero Diagnosezentrum in Essen ist einer der ersten Ärzte, der diese neue Siemens-Technologie bereits einsetzt. „Ich führe gerade bei Frauen mit dichtem Brustgewebe immer eine ergänzende Ultraschalluntersuchung durch, damit ich sicher sein kann, wirklich alles entdeckt zu haben“.
Auffälligkeiten im Brustgewebe lassen sich mit Hilfe eines Magnetresonanz-Tomographen klären. Eine Brust-MRT bietet mehrere Vorteile. Sie stellt keine Strahlenbelastung für die Patientin dar. Mit Hilfe der MRT werden die verschiedenen Gewebearten der Brust genauer dargestellt als bei anderen Durchleuchtungsverfahren. Dabei können auch spezielle neugebildete Blutgefässe sichtbar gemacht werden, die zur Versorgung eines Tumors mit Sauerstoff und Nährstoffen dienen.
Die Bös- oder Gutartigkeit von Auffälligkeiten im Brustgewebe lässt sich mit Hilfe der so genannten MR Spektroskopie der Brust klären. Bei dieser Spektroskopie erhält der Arzt Informationen zu den biochemischen Eigenschaften des Brustgewebes, um zwischen bös- und gutartigen Veränderungen zu unterscheiden. Die Mediziner erwarten, dass damit mehr als zwei Drittel der Gewebeentnahmen vermieden werden können, ohne dass man bei diesen Patientinnen einen bösartigen Fall übersehen hat.
MRT eignet sich besonders für junge Frauen mit dichtem Brustgewebe, Frauen mit Brustimplantaten, mehrfach voroperierten Frauen und zur Erkennung des Frühkarzinom’s DCIS (Duktales Carcinom In Situ), das allgemein bei operativer Behandlung eine gute Heilungschance hat.
Folgende Motive sind als Siemens Pressefotos verfügbar:
Ultraschall liefert automatisch 3D-Bilder der Brust:
Mit Brust-Tomosynthese sieht man noch mehr:
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Rund 430.000 Mitarbeiter (fortgeführte Aktivitäten) entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systeme und Anlagen und bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte das Unternehmen nach IFRS einen Umsatz von 77,3 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 5,9 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Karlheinz Groebmair
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
80333 München
Deutschland
+49 (89) 636-35181