Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Oktober 2019Gas and PowerHouston
Drei erweiterte Kraftwerke liefern ein Gigawatt zusätzlichen Strom für Bolivien
„Die drei Kraftwerke sind wichtige Meilensteine für das ambitionierte Energieprojekt ‚Bolivia 2025‘, die Stromerzeugungskapazität Boliviens bis zum Jahr 2025 auf 6.000 Megawatt zu erhöhen. Das wird die Energieautarkie Boliviens und gleichzeitig die Exportkapazität von Strom in die Nachbarstaaten erheblich erhöhen“, erklärt Ramiro Becerra Flores, Projektleiter bei ENDE Andina. „Der Prozess, Gas in Energie umzuwandeln, verläuft nun deutlich effizienter. Die Gasüberschüsse oder -restmengen, die durch die Integration der neuen, viel effizienteren Siemens-Technologie entstehen werden, kann das Land nun anderweitig nutzen.“

Mit der offiziellen Einweihung des Kraftwerks in Warnes Mitte September wurden alle drei Kraftwerke in Bolivien eingeweiht. Gemeinsam speisen sie mehr als ein Gigawatt Strom in das bolivianische Stromnetz ein.
„Mit dieser einzigartigen Lösung unterstützt Siemens Bolivien bei der anhaltenden Herausforderung, den Strombedarf der wachsenden Bevölkerung und Wirtschaft zu decken“, sagt Karim Amin, CEO Power Generation bei Siemens Gas and Power: „Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Bedürfnisse. Unser breites Energieportfolio geht auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse ein und lässt verschiedenste Gesellschaften auf der ganzen Welt davon profitieren.“
Um Bolivien schnell mit Strom versorgen zu können, liefen die drei thermischen Kraftwerke zuvor bereits mit 13 Gasturbinen und Generatoren von Siemens. Seit die Erweiterungsphase 2016 begann, installierte Siemens zusätzliche 14 SGT-800 Gasturbinen, 11 SST-400 Dampfturbinen mit Kondensatoren, 22 Dampfgeneratoren und das Leittechniksystem SPPA-T3000 an den drei Kraftwerksstandorten. Die Effizienz der Anlagen imGuD-Betrieb wurde dadurch von 40 auf 51 Prozent erhöht.
Das Kraftwerk
Termoeléctrica del Sur nahe der Argentinischen Grenze im Süden Boliviens wurde am 8. August 2019 eingeweiht. Durch die Erweiterung stieg die Spitzenlastkapazität von 160 auf 480 Megawatt (MW) an. Das am 11. September 2019 eingeweihte Kraftwerk
Entre Ríos befindet sich in Cochabamba, 220 Kilometer südöstlich von La Paz im Departamento Cochabamba. Dank der Integration von drei neuen Blöcken erhöhte sich die Kraftwerksleistung von 120 MW auf 480 MW. Die Einweihung des Kraftwerks
Warnes im bolivianischen Departamento Santa Cruz erfolgte am 16. September 2019. Die neuen Anlagen steigerten die Erzeugungskapazität von 200 auf 520 MW. Die Erhöhung der Stromerzeugungskapazitäthilft Bolivien, seinen Energieentwicklungsplan weiterzuverfolgen und das langfristige Ziel – Energiezentrum Südamerikas zu werden – zu erreichen.
Logistische Herausforderungen meistern
Zwischen Mai 2017 und August 2018 verschiffte Siemens die Komponenten für den Ausbau der Kraftwerke aus drei verschiedenen Kontinenten nach Bolivien. Die Ausrüstung erreichte Bolivien über eine Strecke von mehreren tausend Kilometern aus Schweden, China, Deutschland, Italien, Indonesien, Vietnam und Brasilien. In den Anden stand das Projektteam vor besonderen Herausforderungen: Bis zu 400 Schwerlasttransporte brachten die Komponenten über den Gebirgszug zu den drei Kraftwerksbaustellen. Auf steilen und teils schlammigen Straßen legten die Transporter rund 1.800 Kilometer zurück, überquerten bis zu 180 Brücken und Tunnel und überwanden einen Höhenunterschied von 4.680 Metern über dem Meeresspiegel. Zum Transportgut zählten 83 Schwergutladungen mit einem Einzelgewicht von jeweils mindestens 50 Tonnen. Vierzig bis fünfzig der 180 Brücken entlang der ursprünglichen Route musste das Unternehmen aus baulichen Gründen verstärken oder umfahren. Marcus Körber, Projektmanager Materiallogistik bei Siemens sagt: „Ich arbeite schon seit über zehn Jahren bei Siemens. Noch nie hatte ich ein Projekt dieser Größenordnung abzuwickeln – nicht einmal etwas annähernd Vergleichbares.“
In das Land investieren
Siemens errichtet in Warnes ein neues Service- und Schulungszentrum, in dem bolivianische Techniker für die Wartung, Überwachung und Reparatur der Kraftwerksturbinen und anderer Komponenten geschult werden sollen. „Das Service- und Schulungszentrum soll Energiekunden in Bolivien und Südamerika unsere traditionellen und digitalen Service-Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Neben digitalen Lösungen zur Datenanalyse, Fernüberwachung und -diagnose bietet das Zentrum ausgerüstete Schulungsräume, Praxisübungen, Ersatzteilversorgung, Engineering und Projektmanagement“, sagte John Prado, CEO von Siemens Bolivien. „Zusätzlich ermöglicht das Zentrum die Beschäftigung von mehr als 100 Personen.“
Weitere Informationen zu Siemens Gas and Power finden Sie unter
www.siemens.de/energy
Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie in der Aufzeichnung der virtuellen Pressereise:
www.bit.ly/2nDkxQU (Englisch)
Weitere Informationen zum Thema „Energizing Bolivia“ finden Sie unter
www.siemens.com/energizing-bolivia (Englisch)
Weitere Informationen zu Energiekonzepten für Gesellschaften finden Sie unter
www.siemens.com/e4g (Englisch)
www.siemens.de/energy
Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie in der Aufzeichnung der virtuellen Pressereise:
www.bit.ly/2nDkxQU (Englisch)
Weitere Informationen zum Thema „Energizing Bolivia“ finden Sie unter
www.siemens.com/energizing-bolivia (Englisch)
Weitere Informationen zu Energiekonzepten für Gesellschaften finden Sie unter
www.siemens.com/e4g (Englisch)
Zu dieser Meldung
Siemens Gas and Power (GP) ist globaler Vorreiter im Energiebereich und adressiert gemeinsam mit seinen Kunden die sich weiter entwickelnden Anforderungen von Industrie und Gesellschaft. GP deckt ein breites Spektrum von Kompetenzen über die vollständige Energiewertschöpfungskette ab und bietet ein umfassendes Portfolio für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger, Betreiber von Übertragungsnetzen, die Öl- und Gasindustrie sowie andere energieintensive Branchen. Mit seinen Produkten, Lösungen, Systemen und Dienstleistungen adressiert Siemens Gas and Power die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Öl und Gas sowie die Strom- und Wärmeerzeugung in zentralen und dezentralen Wärmekraftwerken ebenso wie die Stromübertragung und Technologien für die Energiewende einschließlich der Energiespeicherung. Siemens Gas and Power hat seinen Sitz in Houston, USA. Mit über 64.000 Mitarbeitern ist GP in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten und behauptet sich seit über 150 Jahren erfolgreich als Technologieführer für die Energiesysteme von heute und morgen.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler
Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische
Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität
steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den
Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei
Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und
Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig
geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter
Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem
den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an
den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa
Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von
Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen
Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018,
das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0
Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September
2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.siemens.com
.
Kontakt
Christina Hümmer
Gas and Power
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Deutschland
91058 Erlangen
Deutschland
+49 (9131) 17-45722