Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung14. September 2017Digital FactoryNürnberg
Datenverschlüsselung sichert digitale Wertschöpfungskette

Die neuen Möglichkeiten zum Schutz von Konstruktions- und Fertigungsdaten - und damit letztlich zum Schutz vor Diebstahl geistigen Eigentums - umfassen mehrere Elemente. Ein wesentliches Element ist die Wiederholbarkeit in der Fertigung. Innerhalb der Datenver- und entschlüsselung auf der CNC (Computerized Numerical Control) stellt ein Lizensierungssystem sicher, dass ein Fertigungsteil exakt nach den technischen Spezifikationen produziert wird. Diese für die Entschlüsselung qualifizierten Komponenten und Einheiten sind genau definiert. Darüber hinaus kann der Programmentwickler die Anzahl der vom Drittanbieter gefertigten Teile beschränken, was einen effektiven Schutz vor Diebstahl geistigen Eigentums darstellt. Sowohl die Produktionsmaschine, auf der die Teile gefertigt werden, als auch das einzusetzende Material können genau vorgegeben werden. Die von NX verschlüsselten Daten werden in ein Ordnersystem, zum Beispiel Teamcenter, hochgeladen und können von dort auf ShopFloorConnect, Siemens MES (Manufacturing Execution System) und ähnliche Lösungen übertragen werden.
Uwe Ruttkamp, Leiter Machine Tool Systems, Business Unit Motion Control, Division Digital Factory: "Identify3D bietet sichere Datenübertragung für den Schutz von digitalen Produktionsdesigns und Qualitätskontrolle. Das Unternehmen ist ein Experte auf dem Gebiet der Datenübertragung und bei Sicherheitslösungen, um den Schutz geistigen Eigentums und die Datenintegrität entlang der gesamten Wertschöpfungskette beim Betrieb der Werkzeugmaschine zu gewährleisten – vom Produktdesign bis hin zum fertigen Produkt. Security-Lösungen und der Umgang mit geistigem Eigentum werden in den verschiedensten Industriezweigen immer wichtiger." Stephan Thomas, Mitgründer von Identify3D, ergänzt: "Siemens ist sich der Bedeutung einer effizienten und zuverlässigen digitalen Wertschöpfungskette völlig bewusst und setzt den industriellen Standard für die digitale Fabrik. Wir freuen uns sehr darüber, strategischer Partner von Siemens zu sein und gemeinsam einen sicheren und wiederholbaren digitalen Fertigungsprozess zu gewährleisten."
Weitere Informationen zu Siemens auf der EMO Hannover 2017 finden Sie unter www.siemens.de/emo und www.siemens.com/presse/emo2017
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs-und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975